990-5452N-018

設定したネットワーク管理インターフェイスへのアクセス

以下の手順は、Webインターフェイスからネットワーク管理インターフェイスにアクセスする方法を示しています。また、以下のインターフェイスを使用することもできます。

  • TelnetおよびSSH

  • SNMP

  • FTP

  • SCP

注記: システム全体のうち一台のネットワーク管理インターフェイスのみが時刻を同期するように設定してください。

ネットワーク管理インターフェイスのWebインターフェイスにアクセスするには、Microsoft Internet Explorer®7.x以上(Windows OSのみ)、またはMozilla® Firefox® 3.0.6以上(すべてのOSで使用可能)を使用してください。その他一般に流通しているブラウザーでも動作する可能性がありますが、弊社は充分なテストを行っていません。

Webインターフェイスの使用時には、以下のプロトコルを使用できます。

  • HTTPプロトコル。ユーザー名とPINによる認証が行われますが、暗号化は行われません。

  • HTTPSプロトコル。Secure Socket Layer(SSL)によりさらに高い安全性を提供し、ユーザー名、PIN、伝送データを暗号化し、デジタル証明書によってネットワークマネジメントカードを認証します。

  1. ネットワーク管理インターフェイスにアクセスする際には、IPアドレス(またはDNS名が設定されている場合はDNS名)を指定します。
  2. ユーザー名とパスワードを入力します。
  3. HTTP/HTTPSプロトコルを有効または無効にするには、Network (管理) タブの Administration (ネットワーク) メニューを使用します。左側のナビゲーションメニュー上の Web 見出しの下にあるアクセス オプションを選択します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?