990-5452N-023

Få tilgang til et konfigurert nettverksadministrasjonsgrensesnitt

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du får tilgang til et nettverksadministrasjonsgrensesnitt fra et webgrensesnitt. Du kan også bruke følgende grensesnitt:

  • Telnet og SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SCP

MERK: Kontroller at kun ett nettverksadministrasjonsgrensesnitt er angitt i hele systemet for å synkronisere tid.

Bruk Microsoft Internet Explorer® 7.x eller nyere kun på Windows-operativsystemer, eller Mozilla® Firefox® 3.0.6 eller nyere på alle operativsystemer for å få tilgang til webgrensesnittet til nettverksadministrasjonsgrensesnittet. Andre vanlige nettlesere kan fungere, men er ikke testet fullstendig.

Du kan bruke en av følgende protokoller når du bruker webgrensesnittet:

  • HTTP-protokollen, som tilbyr godkjenning med brukernavn og PIN-kode, men ingen kryptering.

  • HTTPS-protokollen, som tilbyr ekstra sikkerhet ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer). Den krypterer brukernavn, PIN-kode og data som overføres, og godkjenner nettverksstyringskort ved hjelp av digitale sertifikater.

  1. Få tilgang til nettverksadministrasjonsgrensesnittet via dets IP-adresse (eller DNS-navn, hvis et DNS-navn er konfigurert).
  2. Angi brukernavn og passord.
  3. Hvis du vil aktivere eller deaktivere HTTP- eller HTTPS-protokollen, bruker du menyen Nettverk i kategorien Administrasjon, og velger alternativet Tilgang under overskriften Web i venstre navigeringsmeny.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?