990-5452M-034

Yeni Kullanıcı Ekleme veya Mevcut Kullanıcıyı Düzenleme

  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > Ekran > Güvenlik seçeneklerini seçin.
  2. Yeni bir kullanıcı eklemek için Kullanıcı Ekle veya sistemin mevcut bir kullanıcısını düzenlemek için Kullanıcıyı Düzenle seçeneğini seçin.
  3. Ad alanına, kullanıcının adını yazın. Enter tuşuna basarak tamamlayın.
  4. Pin alanına, kullanıcı için bir pin kodu yazın. Enter tuşuna basarak tamamlayın.
  5. PIN'i Onaylayın alanında, kullanıcının pin kodunu yeniden yazın. Enter tuşuna basarak tamamlayın.
  6. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?