Çalışma Modları
Galaxy UPS'in iki farklı seviyede çalışma modu bulunmaktadır:
-
UPS Çalışma Modu: Kullanılan UPS'in çalışma modudur. Bkz. UPS Modları.
-
Sistem Çalışma Modu: Tüm UPS sisteminin çalışma modudur. Bkz. Sistem Modları.
UPS Modları
eConversion Modu
eConversion, UPS tarafından emilen elektriği çift çevrime kıyasla üç kat azaltmaya izin veren maksimum koruma ve en yüksek verimliliğin bir kombinasyonunu sağlar. eConversion artık genel olarak tavsiye edilen çalışma modudur ve UPS'te varsayılan olarak etkindir ancak ekran menüsü aracılığıyla devre dışı bırakılabilir. Etkinleştirildiğinde, eConversion her zaman aktif olacak şekilde veya ekran menüsü aracılığıyla yapılandırılan belirli bir programa göre ayarlanabilir.
eConversion'da UPS, şebeke beslemesi tolerans dahilinde olduğu sürece yükün aktif kısmını statik bypass yoluyla besler. Yükün güç faktöründen bağımsız olarak UPS'in giriş güç faktörü, UPS'in giriş akımında yükün reaktif kısmı önemli ölçüde düşmesinden dolayı uyumlu çalışmaya yakın tutularak invertör paralel çalışmaya devam eder. Şebeke kaynağında bir kesinti olması durumunda, invertör eConversion'dan çift çevrime kesintisiz bir transfer sağlayarak çıkış voltajını korur. UPS eConversion modundayken aküler şarj olur ve harmonik kompanzasyonu da sağlanır.
eConversion modu, aşağıdaki koşullarda Galaxy VS UPS için kullanılabilir:
-
UPS üzerindeki minimum yük %5-10'dur.
-
Nominal gerilime karşı gerilim dalgalanması ≤%10'dur (%3 ila %10 arasında ayarlanabilir ayar).
-
THDU ≤%5'tir.
UPS normal çalışma modundayken, giriş, invertör ve yük LED'leri yeşildir ve akü ve bypass LED'leri OFF'tur.
Çift Çevrim (Normal Çalışma)
UPS koşullu güçle yükü destekler. Çift çevrim modu, sistem çıkışında kalıcı olarak mükemmel bir sinüs dalgası oluşturur ancak bu işlem aynı zamanda daha fazla elektrik kullanır.
UPS çift dönüşüm modundayken, giriş, invertör ve yük LED'leri yeşildir ve akü ve bypass LED'leri kapalıdır.
Akü Çalışması
Şebeke beslemesi kesilirse, UPS akü çalışması moduna geçer ve yükü, DC kaynağından uygun güçle besler.
UPS sistemi akü çalışması modundayken, akü, invertör ve yük LED'leri yeşildir, bypass LED'i OFF'tur ve giriş LED'i kırmızıdır.
İstenen Statik Bypass Çalışması
Ekrandaki komutu takiben UPS istenen statik bypass çalışması moduna aktarılabilir. İstenen statik bypass çalışması sırasında, yük bypass kaynağından beslenir. Bir hata tespit edilirse, UPS çift çevrime (normal çalışma) veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. İstenen statik bypass çalışması sırasında şebekede bir kesinti olursa, UPS akü çalışmasına geçer.
İstenen statik bypass modundayken, giriş, bypass ve çıkış LED'leri yeşildir ve akü ve invertör LED'leri OFF'tur.
Zorlanmış Statik Bypass Çalışması
UPS'den girilen bir komut sonrası veya kullanıcının UPS'teki invertör OFF butonuna basması nedeniyle, UPS zorlamalı statik bypass çalışması moduna geçti. Zorlanmış statik bypass çalışması modunda, yük bypass kaynağından sağlanır.
Zorlamalı statik bypass modundayken, giriş, bypass ve çıkış LED'leri yeşildir ve akü ve invertör LED'leri OFF'tur veya bir alarm varsa kırmızıdır.
Bakım Bypass Çalışması
UPS Modları için
Harici bakım bypass kabini, bakım bypass'ı panosu veya üçüncü taraf ana şalterinde bakım bypass'ı kesicisi MBB kapalıyken, UPS harici bakım bypass çalışmasına geçer. Yük, bypass kaynağından koşulsuz güçle beslenir. Servis ve değiştirme, bakım bypass kesicisi MBB üzerinden harici bakım bypass çalışması sırasında tüm UPS üzerinde gerçekleştirilebilir.
Statik Bypass Bekleme İşlemi
Statik bypass bekleme işlemi, sadece paralel sistemdeki bireysel bir UPS için geçerlidir. UPS'nin zorlamalı statik bypassa geçmesi önlendiyse ve paralel sistemin diğer UPS cihazları yükü destekleyebiliyorsa, statik bypass çalışması bekleme moduna girer. Statik bypass modundaki UPS'in çıkışı OFF'tur. Mümkün olduğunda UPS otomatik olarak tercih edilen çalışma moduna geçer.
İnvertör Beklemede
UPS'in şebeke beslemesinde bir kesinti varsa ve paralel sistemin diğer UPS cihazları konfigüre edilmiş yedekleme seviyesi korunarak yükü kaldırabiliyorsa, UPS invertör beklemede moduna girer. Bunun amacı, gerekmediği durumlarda akülerin boşalmasını önlemektir.
ECO Modu
ECO modunda UPS, güç kalitesi tolerans dahilinde olduğu sürece yüke güç sağlamak için talep edilen statik bypass'ı kullanır. Bir arıza tespit edilirse (bypass gerilimi tolerans aralığı dışında, çıkış gerilimi tolerans aralığı dışında, güç kesintisi vs.), UPS hemen çift çevrime (normal çalışma) veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. Transfer koşullarına bağlı olarak, yük beslemesinde minimum kesinti meydana gelebilir (10 ms'ye kadar). Aküler UPS ECO moddayken şarj olur. ECO modunun ana avantajı, çift çevrime kıyasla elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasıdır.
İstenen statik bypass modundayken, giriş, bypass ve çıkış LED'leri yeşildir ve akü ve invertör LED'leri kapalıdır.
Self Test
UPS sistemi başlatıldıktan sonra, UPS self test yapmaya başlayacaktır. Self test durumu, mimik diyagramda yanıp sönen LED'lerle belirtilir.
Self test başarılı olduğunda, LED'ler UPS sisteminin çalışma modunu belirtir.
Akü Test Modu
UPS, otomatik akü testi veya akü besleme süresi kalibrasyonu gerçekleştirirken akü test moduna geçer.
KAPALI Modu
UPS Modu için
UPS, yükü güçle
beslemiyor. Aküler şarjlı ve ekran açıktır.Sistem Modları
Sistem çalışma modu, ana şalter sistemini de içeren komple UPS sisteminin çıkış durumunu ve hangi kaynağın yükü beslediğini gösterir.
eConversion Modu
eConversion, UPS tarafından emilen elektriği çift çevrime kıyasla üç kat azaltmaya izin veren maksimum koruma ve en yüksek verimliliğin bir kombinasyonunu sağlar. eConversion artık genel olarak tavsiye edilen çalışma modudur ve UPS'te varsayılan olarak etkindir ancak ekran menüsü aracılığıyla devre dışı bırakılabilir. Etkinleştirildiğinde, eConversion her zaman aktif olacak şekilde veya ekran menüsü aracılığıyla yapılandırılan belirli bir programa göre ayarlanabilir.
eConversion'da UPS sistemi, şebeke beslemesi tolerans dahilinde olduğu sürece yükün aktif kısmını statik bypass yoluyla besler. Yükün güç faktöründen bağımsız olarak UPS sisteminin giriş güç faktörü, UPS sisteminin giriş akımında yükün reaktif kısmı önemli ölçüde düşmesinden dolayı uyumlu çalışmaya yakın tutularak invertör paralel çalışmaya devam eder. Şebeke kaynağında bir kesinti olması durumunda, invertör eConversion'dan çift çevrime kesintisiz bir transfer sağlayarak çıkış voltajını korur. UPS sistemi eConversion modundayken aküler şarj edilir ve harmonik kompanzasyonu da sağlanır.
eConversion modu, aşağıdaki koşullarda Galaxy VX UPS sistemi için kullanılabilir:
-
UPS’ler üzerindeki minimum yük %5-10'dur.
-
Nominal gerilime karşı gerilim dalgalanması ≤%10'dur (%3 ila %10 arasında ayarlanabilir ayar).
-
THDU ≤%5'tir.
İnvertör
Çalışması
Sistem Modları
için
İnvertör çalışmasında yük, invertörler tarafından beslenir. UPS modu, UPS sistemi invertör çalışmasındayken çift çevrim (normal çalışma) veya akü çalışmasında olabilir.
İstenen Statik Bypass Çalışması
Sistem Modları için
Sistem istenen statik bypass çalışmasındaysa, yük bypass kaynağından beslenir. Bir arıza tespit edilirse, UPS sistemi invertör çalışmasına veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer.
Zorlamalı Statik Bypass Çalışması
Sistem Modları için
UPS sisteminden girilen bir komut sonrası veya kullanıcının UPS'teki invertör OFF butonuna basması nedeniyle, sistem zorlamalı statik bypass çalışması moduna geçer. Zorlamalı statik bypass çalışması sırasında, yük doğrudan korumasız güce sahip bypass kaynağından beslenir.
Bakım Bypass Çalışması
Sistem Modları için
Bakım bypass çalışması sırasında yük doğrudan bakım bypass'ı kesicisi MBB aracılığıyla korumasız güce sahip bypass kaynağından beslenir.
ECO Modu
Sistem Modları için
ECO modunda UPS sistemi, güç kalitesi tolerans dahilinde olduğu sürece yüke güç sağlamak için talep edilen statik bypass'ı kullanır. Bir arıza tespit edilirse (bypass gerilimi tolerans aralığı dışında, çıkış gerilimi tolerans aralığı dışında, güç kesintisi vs.), UPS hemen çift çevrime (normal çalışma) veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. Transfer koşullarına bağlı olarak, yük beslemesinde minimum kesinti meydana gelebilir (10 ms'ye kadar). Aküler UPS ECO moddayken şarj olur. ECO modunun ana avantajı, çift çevrime kıyasla elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasıdır.