990-5452M-034

Ağı Yapılandırma

Ağ, ekran için ve Akıllı Yuva 1 ve Akıllı Yuva 2'deki kartlar için yapılandırılabilir.

  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > seçeneklerini ve Ekran, Akıllı Yuva 1 veya varsa Akıllı Yuva 2'yi seçin.
  2. Aşağıdaki ayarları yapılandırın:
    1. TCP/IPv4: IPv4'ü Etkinleştir (varsa) ve Adres Modu seçeneğini (Manuel, DCHP veya BOOTP) seçin.
    2. TCP/IPv6: IPv6'yı Etkinleştir (varsa) Otomatik Yapılandırma veya Manuel Yapılandırma seçeneklerini seçin ve DHCPv6 Modu seçeneğini (Yönlendirici denetiminde, Yalnızca Adres Dışı Bilgiler, Hiçbir Zaman veya Adres ve Diğer Bilgiler) seçin.
      NOT: Tüm geçerli IPv6 adreslerini görmek için Adresler'e basın.
    3. Web Erişimi: Web'i Etkinleştir (varsa) ve Erişim Modu seçeneğini (HTTP veya HTTPS) seçin.
      NOT: Akıllı Girişler için kullanılamaz.
    4. FTP Sunucusu: FTP'yi Etkinleştir (varsa).
      NOT: Akıllı Girişler için kullanılamaz.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?