Paralel Sistem Durumunu Görüntüleme
- Ekranın giriş sayfasından seçeneklerini seçin.
- Durumunu görmek istediğiniz alanı seçin.
Aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Ölçüler
Giriş Akımı (A)
Amper (A) cinsinden mevcut faz - faz arası giriş akımıdır.
Çıkış Akımı (A)
Amper (A) cinsinden mevcut faz - faz arası çıkış akımıdır.
Bypass Akımı (A)
Amper (A) cinsinden mevcut faz - faz arası bypass akımıdır.
Paralel UPS Sayısı
Paralel sistemdeki toplam UPS sayısıdır.
Yedek UPS Sayısı
Paralel sistem için yedeklemedir.
UPS başına Yedek Güç Kabinetleri Sayısı
UPS başına yedek güç kabini sayısıdır.
Çıkış Toplam Görünen Güç (kVA)
Üç fazın tamamı için bin Volt-Amp (kVA) cinsinden mevcut toplam görünen çıkış gücüdür.
Çıkış Toplam Aktif Güç (kW)
Kilovat (kW) cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut toplam etkin güç çıkışıdır.
Çıkış Toplam Yük (%)
Tüm fazlarda kullanılmakta olan UPS sistemi kapasitesi yüzdesidir. En yüksek faz yükü için yük yüzdesi görüntülenir.
Mimik Diyagramı
Mimik Diyagramı
Mimik diyagramı, UPS sisteminin güç kaynakları, dönüştürücüler, bypass statik anahtarı ve kesiciler gibi ana parçalarının mevcut durumunu ve sistemden güç akışını gösterir.
NOT: Daha ayrıntılı bir mimik diyagramı görmek için UPS'e veya sistem bypass'ına tıklayabilirsiniz.
İletişim Durumu
İletişim Durumu
Haberleşme durumu diyagramı, görüntü ve paralel sistemin UPS'leri arasındaki haberleşme durumunu gösterir.

- Ekranlardan çıkmak ve giriş ekranına dönmek için giriş sayfası butonuna basın.