990-5452M-034

Tekli Beslemeli Normal Çalışmadan Bakım Bypass Çalışmasına Kapatma

Yük MBB'den beslenirken tek beslemeli sistemi bakım bypass çalışmasına kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

NOT: Kesiciyi sadece ilişkili kesici LED'i yeşil durumdayken kullanın.
  1. Ekranın giriş sayfasından Kontrol > Kapatma Sihirbazı seçeneklerini seçin. Bakım Bypass’ıyla kapatma seçeneğini seçin ve ekranda görülen adımları uygulayın.
    NOT: Aşağıda genel kapatma prosedürü açıklanmıştır. Daima sisteminize özgü Kapatma Sihirbazı adımlarını uygulayın.
  2. Ekran arayüzünde Yükü Statik Bypass’a Aktar butonuna basarak statik bypass'a aktarmayı başlatın.

    Kirk anahtarlı sistemlerde anahtar solenoid anahtar serbest bırakma ünitesinden çıkarılır.

    UPS sistemi, istenen statik bypass'a aktarma yapmazsa, UPS sisteminin statik bypass'a geçmesini önleyen etkin alarmlar olup olmadığını görmek için Durum > Etkin Alarmlar'a gidin.

  3. Kirk anahtarlı sistemlerde anahtarı, MBB bakım bypass'ı kesicisindeki kilide takın ve kilidi açmak için çevirin.
  4. Bakım bypass kesicisini (MBB) OFF konumuna getirin.
    Kirk anahtarlı sistemlerde anahtar kilitte tutulur.
  5. Cihazın çıkış kesicisini (UOB) OFF konumuna getirin.
  6. Kirk anahtarlı sistemlerde, kilidi açmak için cihazın çıkış kesicisi (UOB) kilidindeki anahtarı çevirin.
    Anahtar serbest kalır.
  7. Kirk anahtarlı sistemlerde anahtarı solenoid anahtar serbest bırakma ünitesine takın ve anahtarı yakalamak için çevirin.
  8. Statik anahtar giriş kesicisini SSIB OFF konumuna getirin.
  9. UPS sisteminin önündeki İnvertörü KAPAT butonuna basarak zorlamalı statik bypass'a aktarmayı başlatın.
  10. Harici akü çözümünüzdeki akü kesicisini OFF konumuna getirin.
  11. Cihazın giriş kesicisini UIB'yi OFF konumuna getirin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?