990-5452M-034

Varsayılan Yapılandırmayı Geri Yükleme

  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > Varsayılanları Yükle seçeneklerini seçin.
  2. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
    • Ağ Arayüzünü Yeniden Başlat: Ağ arayüzünü tekrar başlatmak için bu seçeneği seçin.
    • Tümünü Sıfırla: Tüm ayarları varsayılanlara sıfırlamak için bu seçeneği seçin. Sıfırlama prosedüründen TCP/IP ayarlarını bırakmayı seçebilirsiniz.
    • Yalnızca Sıfırla: Ayarların bir kısmını varsayılan ayarlara sıfırlamak istiyorsanız bu seçeneği seçin. Aşağıdaki ayarları sıfırlamayı seçebilirsiniz: TCP/IP, Olay Konfigürasyonu ve Display Ayarları.
  3. Seçiminizi yaptığınızda, seçilen ayarları varsayılanlara sıfırlamak için Tamam'a basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?