990-5452M-034

Çalışma Zamanı Kalibrasyonu Gerçekleştirme

Bu özellik, tahmini kalan akü çalışma zamanı değerini yeniden kalibre etmek için kullanılır. Bu testte UPS, akü çalışmasına geçer ve aküler düşük DC uyarı seviyesine kadar deşarj olur. Geçen zamana ve yükle ilgili bilgilere dayanarak, akü kapasitesi hesaplanabilir ve tahmini çalışma süresi kalibre edilir.

Schneider Electric aküler değiştirildiğinde veya akü kabinlerinde değişiklik yapıldığında, başlatmada akü çalışma zamanı kalibrasyonunu çalıştırmanızı tavsiye eder.

DUYURU
ekipman hasarı riski
  • Akü çalışma zamanı kalibrasyonu sırasında aküler çok düşük bir seviyede olacaktır; bu nedenle, giriş güç kesintisi olması halinde sisteminizi destekleyemecektir.
  • Aküler %10 kapasiteye düşecektir ve bu, kalibrasyondan sonra düşük akü çalışma süresi ile sonuçlanacaktır.
  • Tekrarlanan akü testi veya kalibrasyon akünün ömrünü etkileyebilir.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Ön şartlar:

  • Bataryalar %100 şarjlı olmalıdır.

  • Yük yüzdesi en az %10 olmalı ve sınama sırasında %20'den fazla şarj etmemelidir.

  • Bypass beslemesi bulunmalıdır.

  • Çalışma modu, normal çalışma, eConversion veya ECO modu olmalıdır.

  • Sistem çalışma modu, invertör, eConversion veya ECO modu olmalıdır.

  1. Ekranın giriş sayfasından Testler > Çalışma Zamanı Kalibrasyonu seçeneklerini seçin.
  2. Çalışma Zamanı Kalibrasyonunu Başlat düğmesine basın.
    NOT: Çalışma zamanı kalibrasyonunu manuel olarak durdurmak isterseniz, Çalış. Zamanı Kalibrasyon. İptal Et düğmesine basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?