Giriş Kontaklarını Konfigüre Etme
- Ekranda seçin ve konfigüre etmek istediğiniz giriş kontağını seçin.
- Aşağıdakiler arasından seçim
yapın:
Özel Giriş 1: Genel amaçlı giriş.
Harici Akü İzleme Sistemi, Arıza Tespit Etti: Harici akü monitörünün bir arıza tespit ettiğini belirtmek için giriş.
Özel Giriş 2: Genel amaçlı giriş.
Akü Odası Havalandırması Çalışmıyor: Akü odası havalandırmasının işlevsiz olduğunu göstermek için giriş. Giriş aktif olduğunda, akü şarj cihazı kapanacaktır.
Topraklama Arızası: Topraklama arızasına işaret eden giriş mevcut.
Jeneratörden Besleniyor: UPS'in jeneratör ile çalıştığını gösteren giriş. Akü şarj akımı, başlatma sırasında Schneider Electric tarafından belirlenen değere azaltılacaktır.
Statik Bypass'tan Transfer Engellemesi: Bu giriş etkin olduğunda ve sistem istenen statik bypass'a veya zorlamalı statik bypass'a geçtiğinde, giriş aktif olduğu sürece sistem statik bypass'a kilitlenir.
Harici enerji deposu: minör alarm: Harici enerji depolama monitörünün minör bir alarm raporladığını belirtmek için giriş.
Harici enerji deposu: majör alarm: Harici enerji depolama monitörünün majör bir alarm raporladığını belirtmek için giriş.
Şarjörü Kapamaya Zorla: Şarjörü kapamaya zorlayan giriş.
Flywheel Çalıştırılamıyor: Volanın işlevsiz olduğunu göstermek için giriş.
Yüksek Verimlilik Modunu Devre Dışı Bırak: Yüksek verimlilik modunu devre dışı bırakmak için giriş.
Bypass çalışması iste: Aktarım koşulları yerine getirildiği takdirde UPS'i istenen statik bypass işlemine aktaracak giriş.
Akü çalışmasını zorla: Akü çalışmasına aktarımı zorlayacak giriş.
Dağıtılmış Enerji Rezervi: Dağıtılmış Enerji Rezervi modunu etkinleştirecek giriş. DC toprak arızası mevcut: DC toprak hatası için alarmları etkinleştirecek giriş. UPS'e bypass aktarımını engelleme komutu verin: UPS'in bypass işlemine geçmesini engelleyecek giriş. - Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.