990-5452M-034

Dağıtılmış Enerji Rezervini Yapılandırma

Dağıtılmış Enerji Rezervi özelliğinin kullanılabilmesi için Yazılım Tanımlı Güç özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. Yazılım Tanımlı Güç Schneider Electric tarafından etkinleştirilmelidir.

NOT: Bu seçimin kullanılabilmesi için Dağıtılmış Enerji Rezervi servis yapılandırması sırasında Schneider Electric tarafından yerel olarak etkinleştirilmelidir, ancak şebeke frekansını izleyen harici bir kontrolör aracılığıyla kontrol edilmelidir. Şebeke frekansında ani bir düşüş olması durumunda, UPS'e Dağıtılmış Enerji Rezervi moduna geçmesi için özel bir giriş kontağı aracılığıyla uzaktan komut verilebilir. Daha fazla bilgi için Schneider Electric ile iletişim kurun.
  1. Dağıtılmış Enerji Rezervi için bir giriş kontağı yapılandırın, bkz. Giriş Kontaklarını Konfigüre Etme
  2. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > UPS > Yazılım Tanımlı Güç'ü seçin.
  3. Dağıtılmış Enerji Rezervi öğesini Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak olarak ayarlayın. Dağıtılmış Enerji Rezervi özelliği Etkinleştir olarak ayarlandığında, UPS, özel giriş kontağından gelen bir sinyal ile etkinleştirildiğinde, şebekenin frekansını (Hz) dengelemek için kısa bir süre için (30 saniyeye kadar) şebekeye geri güç sağlar. Dağıtılmış Enerji Rezervi özelliği Devre Dışı Bırak olarak ayarlandığında, UPS, özel giriş kontağından gelen bir sinyal ile etkinleştirildiğinde zorunlu akü çalışmasına geçecek, ancak şebekeye geri güç vermeyecektir.
  4. Ayarlarınızı onaylamak için Tamam butonuna basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?