Çıkış Rölelerinin Konfigürasyonu
- Ekrandan .
- Energized check modu etkinleştirmeyi
veya devre dışı bırakmayı seçin.
- Energized check modu aktifleştirildiğinde çıkış röleleri ON'dur. Eğer bir sinyal alınmış veya röleye güç beslemesi kesilmiş ise, devre açılacak ve röle devre dışı kalacaktır.
- Enerji verilmişkontrol modu engellendiğinde çıkış röleleri OFF durumuna gelir. Eğer bir sinyal alınmışsa, devre kapanacak ve röle aktifleşecektir.
- Konfigüre etmek istediğiniz çıkış rölesini seçin.
- Aşağıdaki listeden belirli çıkış
rölesini kullanmak istediğiniz işlevi seçin:
Genel Alarm: Herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.
Normal Çalışma: UPS normal çalışma modunda çalışırken çıkış tetiklenir.
Akü Çalışması*: UPS akü çalışma modunda çalışırken çıkış tetiklenir.
Bakım Bypass*: UPS bakım bypass çalışma modunda çalışırken çıkış tetiklenir.
Statik Bypass*: UPS zorlamalı statik bypass veya tavsiye edilen statik bypass modunda çalışırken çıkış tetiklenir.
Yüksek Verimlilik Modu: UPS, eConversion veya ECO modda çalışıyorsa çıkış tetiklenir.
Çıkış Aşırı Yük: Aşırı yük olduğunda giriş tetiklenir.
Fan Çalışmıyor: Bir veya daha fazla fan çalışmadığında çıkış tetiklenir.
Akü Doğru Çalışmıyor*: Aküler doğru çalışmadığında çıkış tetiklenir.
Akü Bağlantısı Kesildi*: Aküler çıkarıldığında veya akü kesici(ler) açık olduğunda çıkış tetiklenir.
Akü Gerilimi Düşük*: Akü gerilimi eşiğin altına düştüğünde çıkış tetiklenir.
Giriş Tolerans Dışı: Giriş tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.
Bypass Tolerans Dışı*: Bypass tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.
UPS Uyarısı: Bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.
UPS Kritik: Kritik bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.
Paralel Yedeklemesi Yitirildi: Belirtilen yedekleme kaybedildiğinde çıkış tetiklenir.
Harici Arıza: UPS dışında bir arıza mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.
UPS Bakım Modu: Cihaz çıkış kesicisi (UOB) OFF olduğunda çıkış tetiklenir.
Sistem Uyarısı: Paralel bir sistemde bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.
Sistem Kritik: Paralel bir sistemde kritik bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.
Sistem Genel Alarm: Paralel bir sistemde herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.
Acil durum güç kesintisi etkinleştirildi: EPO aktifleştirildiğinde çıktığında çıkış tetiklenir.
Statik bypass'a aktarım devre dışı
UPS bilgilendirici alarm: Paralel bir sistemde bir bilgi alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.
Sistem bilgilendirici alarmı: Paralel bir sistemde bir bilgi alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.
- Belirli çıkışın etkinleştirilmesi için saniye olarak gecikmeyi ayarlayın. 0 ile 60 saniye arasında bir değer seçin.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.