990-5452M-034

Paralel Sistem'i Normalden İstenen Statik Bypass Çalışmasına Aktarma

Lütfen çalışma modunu yalnızca yöneticinin değiştirebileceğini unutmayın.
  1. Ekranın giriş sayfasından Kontrol'i seçin.
  2. İstenen Statik Bypassa Aktarma butonuna basın.
    NOT: Aktarım gerçekleştirme koşulları karşılanmazsa, buton gri olur.
  3. Sistem Çalışma Durumu'nun İstenen Statik Bypass'a değiştiğinden emin olun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?