990-5452M-034

Akü Testi Gerçekleştirme

Ön şartlar:

  • Bataryalar %50'den fazla şarjlı olmalıdır.

  • Mevcut çalışma zamanı 4 dakikadan uzun olmalıdır.

  • Çalışma modu, normal çalışma, eConversion veya ECO modu olmalıdır.

  • Sistem çalışma modu, normal, eConversion veya ECO modu olmalıdır.

Bu özellik, sigorta atması kontrolü, zayıf akü tespiti gibi bir dizi akü testi gerçekleştirir. Sınama sırasında batarya boşalır ve toplam kapasitenin yaklaşık %10'u kullanılır. 10 dakika çalışma süreniz varsa, test 1 dakika sürer. Akü Testi farklı zaman aralıklarında çalışacak şekilde ayarlanabilir (haftalıktan yılda bire kadar).

  1. Ekranın giriş sayfasından Testler > Akü Testi seçeneklerini seçin.
  2. Akü Self Test Başlat düğmesine basın.
    NOT: Batarya kendi kendine sınamasını manuel olarak durdurmak isterseniz, Batarya Kendi Kendine Sınama İptal Et düğmesine basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?