990-5452L-006

Ver información de estado del SAI

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Estado > UPS X (SAI X).
  2. Seleccione el área cuyo estado desea consultar. Elija entre las opciones siguientes:

    Entrada

    Tensión (V) fase-neutro*

    La tensión actual de entrada entre fase-neutro, en voltios (V).

    Corriente (A)

    La corriente actual de entrada de la alimentación de red eléctrica de CA por fase, en amperios (A).

    Corriente de pico RMS (A)

    La corriente máxima de los últimos 30 días.

    Potencia aparente (kVA)

    La potencia aparente actual de entrada de cada fase en kVA. Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).

    Potencia activa (kW)

    La potencia de entrada activa (o potencia real) actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de CA, produce una transferencia neta de energía en una dirección.

    Factor de potencia

    La razón entre la potencia activa y la potencia aparente.

    Tensión (V) (fase-fase)

    La tensión de entrada entre fase-fase actual.

    Potencia aparente total (kVA)

    La potencia de entrada aparente total actual (de las tres fases) en kVA.

    Potencia activa total (kW)

    La potencia de entrada activa total actual (de las tres fases) en kW.

    Frecuencia (Hz)

    La frecuencia actual de entrada en hercios (Hz).

    Energía (kWh)

    El consumo de energía total desde la instalación o desde la última vez que este valor se puso a cero.

    Salida

    Tensión (V) fase-neutro*

    La tensión de salida entre fase-neutro en el inversor, en voltios (V).

    Corriente (A)

    La corriente actual de salida de cada fase, en amperios (A).

    Corriente de pico RMS (A)

    La corriente máxima de los últimos 30 días.

    Potencia aparente (kVA)

    La potencia de salida aparente de cada fase en kVA. Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).

    Potencia activa (kW)

    La potencia de salida activa (o potencia real) actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de CA, produce una transferencia neta de energía en una dirección.

    Factor de potencia

    El factor de potencia de salida actual de cada fase. Factor de potencia es la razón entre la potencia activa y la potencia aparente.

    Factor de cresta actual

    El factor de cresta de salida actual de cada fase. El factor de cresta de salida es la razón entre el valor pico de la corriente de salida y el valor eficaz (RMS).

    THD actual (%)

    La distorsión armónica total (THD) de cada fase, como porcentaje, para la corriente de salida actual.

    Tensión (V) (fase-fase)

    La tensión de salida entre fase-fase en el inversor, en voltios (V).

    Potencia aparente total (kVA)

    La potencia aparente actual de salida de cada fase en miles de voltamperios (kVA). Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).

    Potencia activa total (kW)

    La potencia activa total actual de salida (de las tres fases) en kilovatios (kW).

    Carga (%)

    El porcentaje de la capacidad del SAI utilizado actualmente en todas las fases. Se muestra el porcentaje de carga de la fase con la carga más elevada.

    Corriente en el neutro (A)1

    La corriente actual de salida del neutro, en amperios (A).

    Frecuencia (Hz)

    La frecuencia actual de salida en hercios (Hz).

    Estado del inversor

    El estado general del inversor.

    Estado del PFC

    El estado general del PFC.

    Energía (kWh)

    La energía total suministrada desde la instalación o desde la última vez que este valor se puso a cero.

    Derivación

    Tensión (V) fase-neutro*

    La tensión de derivación entre fase-neutro actual (V).

    Corriente (A)

    La corriente actual de derivación de cada fase, en amperios (A).

    Corriente de pico RMS (A)

    La corriente máxima de los últimos 30 días.

    Potencia aparente (kVA)

    La potencia aparente actual de derivación de cada fase en kVA. Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).

    Potencia activa (kW)

    La potencia activa actual de derivación de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la media temporal del producto instantáneo de la tensión por la corriente.

    Factor de potencia

    El factor de potencia de derivación actual de cada fase. Factor de potencia es la razón entre la potencia activa y la potencia aparente.

    Tensión (V) (fase-fase)

    La tensión de derivación entre fase-fase actual (V).

    Potencia aparente total (kVA)

    La potencia aparente total actual de derivación (de las tres fases) en miles de voltamperios (kVA).

    Potencia activa total (kW)

    La potencia activa total actual de derivación (de las tres fases) en kilovatios (kW).

    Frecuencia (Hz)

    La frecuencia actual de derivación en hercios (Hz).

    Batería

    Tensión (V)

    La tensión de batería actual.

    Corriente (A)

    La corriente de batería actual, en amperios (A).

    Una corriente positiva indica que la batería se está cargando; una corriente negativa indica que la batería se está descargando.

    Potencia (kW)

    La potencia CC actual que se está tomando de la batería, en kilovatios (kW).

    Nivel de carga estimado (%)

    La carga actual de la batería, como porcentaje de la capacidad a plena carga.

    Tiempo de carga estimado (h:m)

    El tiempo estimado, en minutos, hasta que las baterías alcancen la carga de un 100 %.

    Tiempo de autonomía restante (h:m)

    La cantidad de tiempo en horas y minutos antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado por tensión baja.

    Modo cargador

    El modo de funcionamiento del cargador (Desactivado, Flotante, Aumento, Ecualización, Cíclico, Prueba).

    Estado de la batería

    El estado general de la batería.

    Estado del cargador

    El estado general del cargador.

    Capacidad total de las baterías (Ah)

    La capacidad total disponible de las baterías.

    Temperatura de las baterías C°

    La temperatura de la batería más alta, tomada de los sensores conectados.

    Temperatura

    Temperatura

    La temperatura ambiente en grados Celsius o Fahrenheit para el armario de E/S y cada armario de alimentación.

    Sistema

    Tensión de salida

    La tensión de salida entre fase-fase en el inversor, en voltios (V).

    Corriente de salida

    La corriente actual de salida de cada fase, en amperios (A).

    Frecuencia de salida

    La frecuencia actual de salida en hercios (Hz).

    Tiempo de autonomía restante

    La cantidad de tiempo en horas y minutos antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado por tensión baja.

    Hora del sistema

    La hora del sistema SAI.

    Modo de funcionamiento del SAI

    El modo de funcionamiento del SAI en operación.

    Modo de funcionamiento del sistema

    El modo de funcionamiento de todo el sistema SAI.

    Potencia total de salida

    La potencia de salida activa aparente (o potencia real) de cada fase.

    Potencia de salida

    La potencia de salida activa y aparente entre fase-fase (o potencia real) de cada fase.

    Diagrama sinóptico

    Diagrama sinóptico

    El diagrama sinóptico muestra el estado actual de las partes principales del sistema SAI (fuentes de alimentación, conversores, disyuntores y conmutador estático de derivación), así como el flujo de la corriente en el SAI.

    Vista detallada

    Vista detallada

    La vista detallada muestra el sistema con un icono de estado en cada armario de alimentación individual y el número real de armarios de alimentación redundantes. La vista detallada muestra también la potencia aparente y la potencia activa por fase.

  3. Pulse el botón de inicio para salir y volver a la pantalla de inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?