990-5452N-017

Visualizzazione delle informazioni sullo stato UPS

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Stato > UPS X.
  2. Selezionare l’area di cui si desidera vedere lo stato. Scegliere tra:

    Ingresso

    Tensione (V) fase-neutro*

    La tensione in ingresso fase-neutro attuale in volt (V).

    Corrente (A)

    La corrente in ingresso attuale dalla sorgente di alimentazione di rete CA per fase in ampere (A).

    Corrente RMS di picco (A)

    La corrente massima per gli ultimi 30 giorni.

    Potenza apparente (kVA)

    La potenza di ingresso apparente attuale per ogni fase in kVA. La potenza apparente è il prodotto dei volt RMS (corrente quadratica media) e degli ampere RMS.

    Potenza attiva (kW)

    L’ingresso di potenza attiva (o potenza reale) attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d’onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione.

    Fattore di potenza

    Il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.

    Tensione (V) fase-fase

    La tensione in ingresso fase-fase attuale.

    Potenza apparente totale (kVA)

    L’ingresso di potenza apparente totale attuale (per le tre fasi) in kVA.

    Potenza attiva totale (kW)

    L’ingresso di potenza apparente totale attuale (per le tre fasi) in kW.

    Frequenza (Hz)

    La frequenza di ingresso attuale in hertz (Hz).

    Energia (kWh)

    Il consumo energetico totale dal momento dell’installazione o dell’ultimo azzeramento.

    Uscita

    Tensione (V) fase-neutro*

    La tensione di uscita fase-neutro nell’inverter in volt (V).

    Corrente (A)

    La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A).

    Corrente RMS di picco (A)

    La corrente massima per gli ultimi 30 giorni.

    Potenza apparente (kVA)

    La potenza di uscita apparente attuale per ogni fase in kVA. La potenza apparente è il prodotto dei volt RMS (corrente quadratica media) e degli ampere RMS.

    Potenza attiva (kW)

    L’uscita di potenza attiva (o potenza reale) attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d’onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione.

    Fattore di potenza

    Il fattore di potenza in uscita attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.

    Fattore di cresta corrente

    Il fattore di cresta in uscita attuale per ogni fase. Il fattore di cresta in uscita è il rapporto tra il valore di picco della corrente di uscita e il valore RMS (corrente quadratica media).

    Distorsione armonica totale (THD) corrente (%)

    La THD (distorsione armonica totale) per ogni fase, in percentuale, per la corrente di uscita attuale.

    Tensione (V) fase-fase

    La tensione di uscita fase-fase nell’inverter in volt (V).

    Potenza apparente totale (kVA)

    La potenza di uscita apparente attuale per ogni fase in migliaia di voltampere (kVA). La potenza apparente è il prodotto dei volt RMS (corrente quadratica media) e degli ampere RMS.

    Potenza attiva totale (kW)

    L’attuale potenza attiva totale in uscita (per le tre fasi) in kilowatt (kW).

    Carico (%)

    La percentuale della capacità dell’UPS attualmente utilizzata in tutte le fasi. Viene visualizzata la percentuale di carico per il carico sulla fase maggiore.

    Corrente nel neutro (A)1

    La corrente nel neutro di uscita attuale in ampere (A).

    Frequenza (Hz)

    La frequenza di uscita attuale in hertz (Hz).

    Stato inverter

    La condizione generale dell’inverter.

    Stato PFC

    La condizione generale del PFC.

    Energia (kWh)

    L’energia totale fornita dal momento dell’installazione o dell’ultimo azzeramento.

    Bypass

    Tensione (V) fase-neutro*

    La tensione di bypass fase-neutro attuale (V).

    Corrente (A)

    La corrente bypass attuale per ogni fase in ampere (A).

    Corrente RMS di picco (A)

    La corrente massima per gli ultimi 30 giorni.

    Potenza apparente (kVA)

    La potenza di bypass apparente attuale per ogni fase in kVA. La potenza apparente è il prodotto dei volt RMS (corrente quadratica media) e degli ampere RMS.

    Potenza attiva (kW)

    La potenza di bypass attiva attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è la media temporale del prodotto istantaneo di tensione e corrente.

    Fattore di potenza

    Il fattore di potenza di bypass attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.

    Tensione (V) fase-fase

    La tensione di bypass fase-fase attuale (V).

    Potenza apparente totale (kVA)

    La potenza di bypass apparente totale attuale (per le tre fasi) in migliaia di voltampere (kVA).

    Potenza attiva totale (kW)

    La potenza di bypass attiva totale attuale (per le tre fasi) in kilowatt (kW).

    Frequenza (Hz)

    La frequenza di bypass attuale in hertz (Hz).

    Batteria

    Tensione (V)

    La tensione delle batterie attuale.

    Corrente (A)

    La corrente delle batterie attuale in ampere (A).

    Una corrente positiva indica che la batteria si sta caricando, una corrente negativa che si sta scaricando.

    Potenza (kW)

    La potenza CC attuale proveniente dalla batteria, in kilowatt (kW).

    Livello di carica stimato (%)

    La carica della batteria attuale, in percentuale rispetto alla capacità completa.

    Tempo di carica stimato (hh:mm)

    La stima del tempo, in minuti, necessario a raggiungere il 100% di carica delle batterie.

    Autonomia restante (hh:mm)

    Il tempo in ore e minuti prima che le batterie raggiungano il livello di spegnimento per bassa tensione.

    Modalità caricatore

    La modalità operativa del caricatore (Spento, Mantenimento, Boost, Equalizzazione, Ciclico, Verifica).

    Stato batteria

    La condizione generale della batteria.

    Stato caricatore

    La condizione generale del caricatore.

    Capacità totale batteria (Ah)

    La capacità totale disponibile dalle batterie presenti.

    Temperatura batteria °C

    La temperatura batteria più elevata dai sensori di temperatura connessi.

    Temperatura

    Temperatura

    Temperatura ambiente in gradi Celsius o Fahrenheit per l’armadio I/O e ciascun armadio della sezione di potenza.

    Sistema

    Tensione di uscita

    La tensione di uscita fase-fase nell’inverter in volt (V).

    Corrente di uscita

    La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A).

    Frequenza di uscita

    La frequenza di uscita attuale in hertz (Hz).

    Autonomia restante

    Il tempo in ore e minuti prima che le batterie raggiungano il livello di spegnimento per bassa tensione.

    Ora del sistema

    L’ora del sistema UPS.

    Modalità di funzionamento UPS

    La modalità operativa dell’UPS in funzione.

    Modalità di funzionamento sistema

    La modalità operativa del sistema UPS completo.

    Potenza in uscita totale

    La potenza apparente e attiva (o reale) in uscita per ogni fase.

    Potenza in uscita

    L’uscita di potenza fase-fase apparente e attiva (o potenza reale) per ogni fase.

    Diagramma sinottico

    Diagramma sinottico

    Il diagramma sinottico indica lo stato corrente delle parti principali dell’UPS: fonti di alimentazione, convertitori, interruttore statico di bypass e dispositivi di disconnessione. Mostra inoltre il flusso di potenza che attraversa l’UPS.

    Vista dettagliata

    Vista dettagliata

    La vista dettagliata mostra il sistema con un’icona di stato su ciascun armadio della sezione di potenza e il numero di armadi della sezione di potenza ridondanti. La vista dettagliata mostra la potenza apparente e la potenza attiva per fase.

  3. Toccare il pulsante Home per uscire dalle schermate e tornare a quella principale.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?