Afficher les informations sur l’état de l’ASI
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez .
- Sélectionnez le domaine pour lequel vous souhaitez
afficher les informations. Choisissez parmi :
Entrée
Tension (V) phase-neutre*
Tension d'entrée actuelle mesurée en phase-neutre, en volts (V).
Courant (A)
Courant d'entrée actuel mesuré par phase provenant de la source d'alimentation c.a. du secteur, en ampères (A).
Courant RMS maximal (A)
Courant maximal pour les 30 derniers jours.
Puissance apparente (kVA)
Puissance d'entrée apparente actuel mesurée pour chaque phase en kVA. La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).
Puissance active (kW)
Puissance active actuel mesurée (ou puissance réelle) à l'entrée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du parcours de l'alimentation qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde c.a., résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
Facteur de puissance
Rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
Tension (V) phase-phase
Tension d'entrée actuelle mesurée en phase-phase.
Puissance apparente totale (kVA)
Puissance d'entrée actuel active totale mesurée (pour les trois phases) en kVA.
Puissance active totale (kW)
Puissance de sortie actuel active totale mesurée (pour les trois phases) en kW.
Fréquence (Hz)
Fréquence d'entrée mesurée en hertz (Hz).
Energie (kWh)
La consommation d'énergie totale depuis la mise en service ou depuis la dernière réinitialisation du compteur.
Sortie
Tension (V) phase-neutre*
Tension de sortie phase-neutre au niveau de l'onduleur, en volts (V).
Courant (A)
Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
Courant RMS maximale (A)
Courant maximal pour les 30 derniers jours.
Puissance apparente (kVA)
Puissance de sortie apparente mesurée pour chaque phase en kVA. La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).
Puissance active (kW)
Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde c.a., résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
Facteur de puissance
Facteur de puissance mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
Facteur de crête de courant
Facteur de crête mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de crête en sortie est le rapport entre la valeur de crête du courant de sortie et la valeur efficace.
THD de courant (%)
THD (distorsion harmonique totale) pour chaque phase du courant de sortie mesuré, sous forme de pourcentage.
Tension (V) phase-phase
Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).
Puissance apparente totale (kVA)
Puissance de sortie apparente mesurée pour chaque phase en milliers de volts-ampères (kVA). La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).
Puissance active totale (kW)
Puissance de sortie active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
Charge (%)
Pourcentage de la capacité mesurée de l'ASI utilisé par toutes les phases. Le pourcentage de charge de phase la plus élevée s'affiche.
Courant neutre (A)1
Courant neutre de sortie mesuré, en ampères (A).
Fréquence (Hz)
Fréquence de sortie mesurée en hertz (Hz).
État de l'onduleur
Condition générale de l'onduleur.
État du PFC
Condition générale du PFC.
Energie (kWh)
Énergie totale fournie depuis la mise en service ou depuis la dernière réinitialisation du compteur.
Bypass
Tension (V) phase-neutre*
Tension du bypass mesuré en phase-neutre, en volts (V).
Courant (A)
Courant de bypass mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
Courant RMS maximale (A)
Courant maximal pour les 30 derniers jours.
Puissance apparente (kVA)
Puissance de bypass apparente mesurée pour chaque phase en kVA. La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).
Puissance active (kW)
Puissance de bypass active mesurée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est égale à la moyenne temporelle du produit de la tension par le courant.
Facteur de puissance
Facteur de puissance de bypass mesurée pour chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
Tension (V) phase-phase
Tension du bypass mesuré en phase-phase, en volts (V).
Puissance apparente totale (kVA)
Puissance de bypass apparente totale mesurée (pour les trois phases) en milliers de volts-ampères (kVA).
Puissance active totale (kW)
Puissance de bypass active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
Fréquence (Hz)
Fréquence de bypass mesurée en hertz (Hz).
Batterie
Tension (V)
Tension mesurée de la batterie.
Intensité (A)
Courant de la batterie mesuré, en ampères (A).
Un courant positif indique que la batterie est en charge ; un courant négatif indique que la batterie est en décharge.
Puissance (kW))
Puissance d'alimentation c.c. tirée de la batterie , en kilowatts (kW).
Niveau de charge estimé (%)
Charge de batterie mesurée, en pourcentage de la capacité de charge maximum.
Temps de charge estimé (h:mn)
Temps estimé, en minutes, pour que les batteries atteignent 100 % de charge.
Autonomie restante (h:mn)
Temps, en heures et minutes, avant que les batteries n'atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension. Mode du chargeur
Mode de fonctionnement du chargeur (arrêt, entretien, amplification, égalisation, cyclique, test).
État de la batterie
Condition générale de la batterie.
État du chargeur
Condition générale du chargeur.
Capacité totale de la batterie (Ah)
Capacité totale disponible à partir des batteries disponibles.
Température de la batterie (C°)
Température de batterie la plus élevée mesurée par les capteurs de température connectés.
Température
Température
Température ambiante en degrés Celsius ou Fahrenheit de l'armoire d'E/S et de chaque armoire d'alimentation.
Système
Tension de sortie
Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).
Intensité de sortie
Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
Fréquence de sortie
Fréquence de sortie mesurée en hertz (Hz).
Autonomie restante
Temps, en heures et minutes, avant que les batteries n'atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension.
Heure système
Heure du système d'ASI.
Mode de fonctionnement de l'ASI
Mode de fonctionnement de l'ASI utilisée.
Mode de fonctionnement du système
Mode de fonctionnement du système d'ASI entier.
Puissance totale en sortie
Puissance apparente et active (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase.
Puissance en sortie
Puissance en sortie apparente et active (ou puissance réelle) en phase-phase pour chaque phase.
Schéma synoptique
Schéma synoptique
Le schéma synoptique indique l'état des principaux composants du système d'ASI (sources d'alimentation, convertisseurs, commutateur statique de bypass et disjoncteurs), ainsi que le parcours de l'alimentation dans l'ASI.
Affichage détaillé
Affichage détaillé
L'affichage détaillé du système affiche une icône d'état pour chaque armoire d'alimentation ainsi que le nombre réel d'armoires d'alimentation redondantes. L'affichage détaillé indique également la puissance apparente et la puissance active par phase.
- Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter les écrans et revenir à l'écran d'accueil.