990-55333D-001

Derating Due to Load Power Factor

0.5 leading to 0.5 lagging without derating.

UPS rating UPS output
Lagging Leading
PF=1 PF=0.5 PF=0.6 PF=0.7 PF=0.8 PF=0.9 PF=0.9 PF=0.8 PF=0.7 PF=0.6 PF=0.5

500 kVA/kW

500 kVA / 250 kW

500 kVA / 300 kW

500 kVA / 350 kW

500 kVA / 400 kW

500 kVA / 450 kW

500 kVA / 450 kW

500 kVA / 400 kW

500 kVA / 350 kW

500 kVA / 300 kW

500 kVA / 250 kW

600 kVA/kW

600 kVA / 300 kW

600 kVA / 360 kW

600 kVA / 420 kW

600 kVA / 480 kW

600 kVA / 540 kW

600 kVA / 540 kW

600 kVA / 480 kW

600 kVA / 420 kW

600 kVA / 360 kW

600 kVA / 300 kW

625 kVA/kW

625 kVA / 312.5 kW

625 kVA / 375 kW

625 kVA / 437.5 kW

625 kVA / 500 kW

625 kVA / 562.5 kW

625 kVA / 562.5 kW

625 kVA / 500 kW

625 kVA / 437.5 kW

625 kVA / 375 kW

625 kVA / 312.5 kW

750 kVA/kW

750 kVA / 375 kW

750 kVA / 450 kW

750 kVA / 525 kW

750 kVA / 600 kW

750 kVA / 675 kW

750 kVA / 675 kW

750 kVA / 600 kW

750 kVA / 525 kW

750 kVA / 450 kW

750 kVA / 375 kW

875 kVA/kW

875 kVA / 437.5 kW

875 kVA / 525 kW

875 kVA / 612.5 kW

875 kVA / 700 kW

875 kVA / 787.5 kW

875 kVA / 787.5 kW

875 kVA / 700 kW

875 kVA / 612.5 kW

875 kVA / 525 kW

875 kVA / 437.5 kW

1000 kVA/kW

1000 kVA / 500 kW

1000 kVA / 600 kW

1000 kVA / 700 kW

1000 kVA / 800 kW

1000 kVA / 900 kW

1000 kVA / 900 kW

1000 kVA / 800 kW

1000 kVA / 700 kW

1000 kVA / 600 kW

1000 kVA / 500 kW

1125 kVA/kW

1125 kVA / 562.5 kW

1125 kVA / 675 kW

1125 kVA / 787.5 kW

1125 kVA / 900 kW

1125 kVA / 1012.5 kW

1125 kVA / 1012.5 kW

1125 kVA / 900 kW

1125 kVA / 787.5 kW

1125 kVA / 675 kW

1125 kVA / 562.5 kW

1250 kVA/kW

1250 kVA / 625 kW

1250 kVA / 750 kW

1250 kVA / 875 kW

1250 kVA / 1000 kW

1250 kVA / 1125 kW

1250 kVA / 1125 kW

1250 kVA / 1000 kW

1250 kVA / 875 kW

1250 kVA / 750 kW

1250 kVA / 625 kW

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?