GEX75737

Exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la condensation

En cas de contact des circuits électroniques, de l’interrupteur à boîtier moulé, des fusibles, des barres-bus ou d’autres composants électriques avec l’humidité, la condensation ou des liquides, notamment des produits chimiques, ne pas essayer de nettoyer ou de réparer l’équipement, car cela pourrait entraîner des dommages irréparables. Si l’équipement est sous tension, le mettre hors tension. Si l’équipement n’est pas sous tension, ne pas le mettre sous tension. Contacter le centre d’assistance à la clientèle de Schneider Electric au 888-778-2733.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.