GEX75737

Exigences pour l’entrée de la distribution

États-Unis et Mexique

Les interrupteurs sans métallisation du neutre montée en usine peuvent être utilisés tels quels comme équipement de distribution.

Les interrupteurs sans métallisation du neutre montée en usine peuvent être utilisés comme équipement de distribution.

Pour une utilisation dans d’autres applications, la vis de métallisation doit être retirée.

L’enceinte doit être mise à la terre.

Les appareils doivent être installés avec des barrières côté ligne.

L’enceinte doit être métallisée par une vis ou un cavalier de métallisation; métalliser le neutre isolé à l’enceinte.

Canada

Les interrupteurs avec métallisation du neutre isolé montée en usine peuvent être utilisés comme équipement de distribution.

Au Canada, la métallisation du neutre isolé montée en usine peut être défaite pour que l’appareil puisse être utilisé comme entrée de distribution.

REMARQUE: Se reporter au code de l’électricité CAN/CSA C22.1 Article 6-212 pour connaître les exigences de câblage.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.