GEX75737

Exigences d’installation et d’utilisation du compteur

Cet équipement n’atteint ses caractéristiques nominales que s’il est installé conformément aux plans de récolement ou dessins d’ouvrage fini, conformément aux instructions fournies dans le présent document, et fait l’objet de contrôles environnementaux opérationnels avec des réglages permettant d’atténuer les influences environnementales. Cet équipement peut également être utilisé dans une zone climatisée où les conditions environnementales acceptables sont assurées par l’utilisation de chauffage ou de refroidissement, selon le cas. Les équipements classés pour utilisation intérieure et extérieure ne sont pas adaptés à un entreposage extérieur. Dans certains cas (tels que les charges électriques saisonnières, équipements hors tension, sources d’alimentation de secours/alternatives), la chaleur générée par la charge de l’équipement est insuffisante pour empêcher la condensation et des sources de chaleur d’appoint sont donc nécessaires. Si des dispositifs de contrôle environnemental tels qu’un thermostat ou un humidistat sont utilisés, ils doivent être réglés de façon à limiter la condensation et rester constamment en marche. Consulter l’ingénieur responsable du projet pour connaître les réglages appropriés des dispositifs de contrôle environnemental.

Informations relatives à la Proposition 65

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques tels que du plomb et des composés de plomb, considérés par l’État de Californie comme vecteurs de cancers, d’anomalies congénitales et autres reprotoxicités. Pour plus d’informations, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.