EIO0000003532.05

内存

HMIST6200

HMIST64/65/66/6700

系统内存

Flash EPROM 512 MB (操作系统、工程数据和其它数据)

Flash EPROM 1 GB (操作系统、工程数据和其它数据)

备份内存

NVRAM 512 KB

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.