EIO0000003532.05

装箱物品

确认包装箱中包含此处列出的所有物品。
如果您发现有任何物品损坏或丢失,请立即联系客户支持。

警告
意外的设备操作
请勿使用损坏的产品或附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

1 HMIST6•00 x 1

2 安装垫圈(已装配在产品上) x 1

3 DC 电源连接器 x 1

4-1 HMIST6200 安装扣件 x 2

4-2 HMIST64/65/6600 安装扣件 x 4, HMIST6700 安装扣件 x 6

5 快速参考指南 x 1

产品修订及二维码

您可从设备产品标签上找到产品版本 (PV)、修订级别 (RL) 和软件版本 (SV)。

注: 根据型号不同,产品标签上或未标明 RL。

您也可以使用产品标签上的二维码检查本手册的内容。确认下面二维码的位置和参考手册。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?