EIO0000003532.05

触摸屏

触摸屏类型

电阻式 (模拟)

触摸点

单点触摸

触摸屏分辨率

1,024 x 1,024

触摸屏工作寿命

一百万次以上

触摸屏不支持两点触控(多点触控)。如果您在触摸屏上触摸多个点,则操作可能就像您触摸了多点触控的中心点。

例如,如果您触摸触摸屏上的两个或多个点,并且触摸的中心是用于驱动系统的开关,则即使您认为没有直接触摸该开关,它也会像您触摸过那样操作。

警告
意外的设备操作
不要触摸触摸屏上两个或以上的点。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.