EIO0000003532.05

HMIST6200

外部尺寸

1 前面

2 左边

3 下面

带安装扣件时的尺寸

1 前面

2 左边

3 下面

带弹簧夹时的尺寸

1 前面

2 左边

3 下面

带电缆的尺寸

1 后面

2 右边

注: 以上所有值都是为允许电缆弯曲而设计。此处给出的尺寸都是典型值,具体尺寸取决于所采用的连接电缆类型。因此,它们仅供参考。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?