EIO0000003532.05

隔离设备

您可以将隔离设备安装到本产品后面或安装面板。使用隔离设备(XBTZGI232 或 XBTZGI485) 时,有关诸如设置等详情,请参阅产品手册。

危险
存在电击或爆炸的危险
在将隔离设备连接到本产品前,请确认本产品的电源已完全关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?