认证与标准
下列认证与标准可能包括尚未取得的认证与标准。请检查产品标记和以下URL以了解最新的取得状态。
www.se.com/ww/en/download
机构认证
-
Underwriters Laboratories LLC.,UL 61010-2-201 和 CSA C22.2 No.61010-2-201, 工业控制设备
-
EAC 认证 (俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克)
符合标准
欧洲:
CE/UKCA
-
指令 2014/30/EU (EMC)
澳大利亚、新西兰:
-
RCM
韩国:
-
KC
危险物质
本产品的设计致力于符合以下环境法规,即使它可能没有完全符合:
-
RoHS,指令 2011/65/EU和2015/863/EU
-
RoHS 中国,标准 GB/T 26572
-
REACH 法规 EC 1907/2006
设备寿命终结 (WEEE)
本产品包含电子板,必须采用特定处理通道处置。本产品包含电池和/蓄电池,电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理 (指令 2012/19/EU)。
要取出产品电池和蓄电池,请参阅 维护。这些电池所含重金属的重量百分比不超过欧洲电池法规2023/1542 规定的阈值。