EIO0000003532.05

部件识别 (HMIST6200)

正视图

顶视图

底视图

后视图

A: 状态 LED

B: 电池槽

C: 拉钩

D: 以太网接口 (ETH1)

E: 串行接口 (RJ-45, RS-232C/485) (COM1)

F: 电源插头连接器

G: 安全警告符号*1

H: USB (A 型) 接口

I: USB (micro-B) 接口

*1 识别有关电池的安全信息,位于 更换电池

警告
意外的设备操作
  • 请勿使用 USB (micro-B) 电缆将产品连接到计算机,除非产品是由电源线供电。
  • 在与主机控制器和其他类型设备通讯前,请拔下 USB (micro-B) 电缆。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?