EIO0000003532.05

串行接口

简介

该串口为非隔离式接口。

注: 要了解如何连接控制器和其它类型的设备,请参阅画面和逻辑编程软件的相应设备驱动程序手册。

HMIST6200 上,您可以通过软件在 RS-232C 和 RS-485 间切换通信方法。

SG (信号接地) 和 FG (机壳接地) 端子在产品内部是分开的。

危险
电击
  • 在 FG (机壳接地) 端子和地面之间进行直接连接。
  • 请勿通过本设备的 FG (机壳接地) 端子将其他设备接地。
  • 请根据当地规范和要求安装所有电缆。如果当地法规不要求接地,请依照可靠指南(例如,美国国家电气规范第 800 条)进行接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
通信失败
  • 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 只可使用状况良好、带锁定卡舌的 D-Sub 9 针电缆。
  • 使用带完好锁定片的 RJ45 连接器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 使用额定电流。

HMIST6200 COM1 (RS-232C/485)

RJ45 连接器

插脚号

RS-232C/RS-485

信号名称

方向

含义

1

RD(RXD)

输入

接收数据 (RS-232C)

2

SD(TXD)

输出

发送数据 (RS-232C)

3

NC

无连接

4

D1

输入/输出

传输数据(RS-485)

5

D0

输入/输出

传输数据(RS-485)

6

RS(RTS)

输出

请求发送

7

NC

无连接

8

SG

信号接地

外壳

FG

机壳接地

HMIST64/65/66/6700 COM1 (RS-232C)

D-Sub 9 针凸型接头

产品侧:

插脚号

RS-232C

信号名称

方向

含义

1

CD

输入

载波检测

2

RD(RXD)

输入

接收数据

3

SD(TXD)

输出

发送数据

4

ER(DTR)

输出

数据终端就绪

5

SG

信号接地

6

DR(DSR)

输入

数据设置就绪

7

RS(RTS)

输出

请求发送

8

CS(CTS)

输入

可以发送

9

VCC

输出

+5 Vdc ±5% 输出 0.25 A*1

外壳

FG

机壳接地

*1 使用 RS-232C #9 引脚时,请使用软件启用 VCC。

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

HMIST64/65/66/6700 COM2 (RS-485)

RJ45 连接器

注: 在建立 RS-485 通讯时,有些设备的线缆图可能需要端子侧的极化。使用画面编辑软件更改极化设置。

插脚号

RS-485

信号名称

方向

含义

1

NC

无连接

2

NC

无连接

3

NC

无连接

4

A 线路

输入/输出

传输数据(+)

5

B 线路

输入/输出

传输数据(-)

6

RS(RTS)

输出

请求发送

7

NC

无连接

8

SG

信号接地

外壳

FG

机壳接地

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?