7RU02-0421-03

Тенденции

Устройство регистрирует и отображает средние значения сопротивления изоляции системы в форме кривых. Устройство отображает кривые за следующие периоды:

  • прошедший час (1 точка каждые 2 минуты)

  • прошедший день (1 точка каждый час)

  • прошедшая неделя (1 точка каждый день)

  • прошедший месяц (1 точка каждый день)

  • прошедший год (1 точка каждый месяц)

Масштаб графика автоматически подстраивается под выводимые данные для оптимизации точности отображения.

Кривые показывают общую тенденцию изменения изоляции системы с течением времени. Они рассчитываются на основе средних значений за короткие или более продолжительные периоды в зависимости от графика. Поэтому за счет сглаживания на графиках могут быть не видны краткосрочные пробои изоляции.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?