7IT02-0421-03

Configurazione IM400N

Per abilitare il funzionamento previsto del dispositivo, è necessario effettuare la configurazione IM400N.

Configurare le seguenti impostazioni di rete su IM400N per abilitare la compatibilità con il dispositivo:

NOTA: per configurare queste impostazioni di nuovo in caso di ripristino delle impostazioni originali su IM400N.

  1. Selezionare Menu > Regolazioni > Rete.
  2. Impostare il valore per i parametri di rete seguenti e salvare:
    Parametro Valore
    Appl. Circ. pot. o Circ. cont.
    Individuazione IFL12
    Adattatore V Nessuno o PHT1000
    NOTA: consultare il manuale utente di IM400N per informazioni sulla modifica dei parametri.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?