7PT02-0421-03

Configuração do IM400N

Você precisa configurar o IM400N para permitir que o dispositivo funcione conforme esperado.

Faça as seguintes configurações de rede no IM400N para permitir a compatibilidade com o dispositivo:

NOTA: Será preciso fazer essas configurações novamente se você restaurar a configuração original do IM400N.

  1. Selecione Menu > Configurações > Rede.
  2. Defina o valor para os seguintes parâmetros de rede e salve:
    Parâmetro Valor
    Aplicaç. Circ. pot. ou Circ. cont.
    Localização IFL12
    Adapt. V Nenhuma ou PHT1000
    NOTA: Consulte o manual do usuário do IM400N para obter informações sobre a modificação de parâmetros.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.