JYT1078000

Lista de herramientas FlexSet

NOTA: Utilice los tamaños de herramientas adecuados para los procedimientos que esté realizando.

Herramientas recomendadas

Dados de impacto (diferentes tamaños)
Atornillador de impacto inalámbrico
Llave de cubo
Dados con adaptador hexagonal (diferentes tamaños)
Extensión de dado
Taladro de percusión
Llave de par de apriete (70 ft-lb mínimo)
Barrena para mampostería
Atornillador de punta plana
Clavija de alineación de agujero
Atornillador de cabeza Phillips
Herramienta pelacables (según sea necesario)  
Llave estrella (diferentes tamaños)
Herramientas punzonadoras para tubos conduit (según sea necesario)  
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.