JYT1078000

Introducción

Este manual contiene las instrucciones para la instalación, la operación y el mantenimiento adecuados del equipo de tablero de distribución FlexSeT™ fabricado por Schneider Electric™. Los ingenieros y el personal de supervisión de instalación y funcionamiento del equipo deberán familiarizarse con este manual, así como con el aspecto y las características de los componentes instalados o contenidos en el tablero de distribución.

Estas instrucciones y procedimientos son aplicables para instalar los tableros de distribución FlexSeT fabricados por Schneider Electric. Cuando se incorporan características especiales o componentes no estándar al tablero de distribución, se incluyen instrucciones detalladas sobre dichos componentes en el portadocumentos con el material de instrucciones.

Inspección y embalaje

Cada tablero de distribución FlexSeT se inspecciona y se empaca minuciosamente en la planta de ensamblaje. La construcción del tablero de distribución se comprueba, tanto estructural como eléctricamente, para que cumpla con todas las especificaciones, códigos y normas. Tras una inspección completa, el tablero de distribución se prepara para su envío. El número de orden de fábrica, un número de identificación y los pesos de envío se marcan claramente en cada sección de envío.

Reemplazo de documentos

Póngase en contacto con un representante local de Schneider Electric para reemplazar los diagramas de cableado y las hojas de instrucciones perdidos o dañados. Utilice el número de orden de fábrica como referencia.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.