JYT1078000

Publicaciones de referencia

Las publicaciones de Schneider Electric están disponibles a través de un representante local de Schneider Electric. Dichas publicaciones incluyen los procedimientos de reemplazo de los dispositivos y listados de repuestos para facilitar y agilizar la solicitud y el servicio de piezas de reemplazo. Cualquier procedimiento de mantenimiento o dispositivo que no esté en la lista, como el
interior del tablero I-Line, no puede ser reparado por el cliente.

Póngase en contacto con un representante local de Schneider Electric llamando al 1-888-778-2733 para obtener información. O bien, consulte la Biblioteca técnica en http://www.se.us/ para obtener las publicaciones correspondientes.

Si desea más información sobre cómo obtener los documentos NEMA, escriba a:

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) Atención: Servicio al cliente
1300 North 17th Street
Suite 1847
Rosslyn, VA 22209

Otras publicaciones de referencia Número de publicación
Instrucciones generales para la correcta instalación, operación y mantenimiento de tablero de distribución de 600 V o menos Publicación NEMA PB2.1
Guía de Aplicación para Dispositivos de Protección contra Fallas a Tierra para Equipos Publicación NEMA PB2.2
Interruptores automáticos Publicación NEMA AB-4
Conmutadores de distribución cerrados y de varios tipos Publicación NEMA KS-1
Mantenimiento de equipo eléctrico NFPA 70B-1999

Soporte de repuestos

Para obtener asistencia sobre el pedido de piezas de repuesto, comuníquese con el Centro de atención al cliente de Schneider Electric al 888-778-2733.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.