JYT1078000

Tabla de resistencia del aislamiento del tablero de distribución

Utilice siempre un megóhmetro de 500 o 1000 VCC para la prueba de resistencia del aislamiento.

NOTA: La columna Neutro-Tierra de la siguiente tabla se proporciona solamente para registrar los resultados del procedimiento de verificación previo a la energización.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E o CSA Z462 o su equivalente local.
  • Solo personal calificado debe instalar este equipo y hacerle mantenimiento.
  • Realice estas tareas solo después de haber leído y entendido todas las instrucciones de este boletín.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas y servicio de mantenimiento al equipo, desconecte todas las fuentes de energía eléctrica. Suponga que todos los circuitos están conectados hasta que hayan sido completamente desconectados, probados y etiquetados. Preste especial atención al diseño de la red eléctrica. Considere todas las fuentes de alimentación, incluida la posibilidad de alimentación inversa.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Manipule este equipo con cuidado e instálelo, utilícelo y préstele servicio de mantenimiento correctamente para que obtener un buen funcionamiento.
  • Inspeccione detenidamente el área de trabajo y retire las herramientas u objetos que hayan quedado dentro del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Todas las instrucciones de este manual presuponen que el cliente ha tomado estas medidas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN
PELIGRO DE SOBRETENSIÓN EN LOS COMPONENTES DE CONTROL Y PROTECCIÓN
  • Retire el calibrador de tiempo largo antes de probar el aislamiento eléctrico de un interruptor automático que tenga adherida la siguiente etiqueta “Advertencia: Desconecte el calibrador antes de realizar la prueba de rigidez dieléctrica”.
  • Algunas unidades de disparo MicroLogic no son adecuadas para las tensiones producidas durante la prueba de resistencia del aislamiento eléctrico.
  • Abra todos los seccionadores de control y medición de los circuitos de control.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.
Fecha Fase a fase Fase a tierra Neutro a tierra
Todos los dispositivos de desconexión abiertos
a-b b-c c-a a-Tierra b-Tierra c-Tierra Neutro a tierra
               
               
               
               
               
               
               
               
Fecha Todos los desconectadores cerrados
a-b b-c c-a a-Tierra b-Tierra c-Tierra Neutro a tierra
               
               
               
               
               
               
               
               
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.