Masterpact MTZ2/MTZ3 控制模式
Micrologic X 控制单元的控制模式用于设置断路器分合闸功能的控制方式。
可用的控制模式有两种:手动和自动。
手动模式仅接受利用以下其中一种按钮发出的指令:
-
位于断路器正面的机械按钮。
-
连接到欠压线圈 (MN)/分励脱扣线圈 (MX)/分励合闸线圈 (XF) 的外部按钮。
-
电气合闸按钮 (BPFE)。
自动模式有两种设置:本地或远程。在自动模式中,手动模式接受的所有指令都可接受,此外,自动模式还接受来自本地或远程通讯的指令,具体如下:
-
自动本地:操作员需要位于断路器附近,方可建立通讯,且仅接受通过通讯从本地源发出的指令,发出指令的方式为:
-
由 Ecoreach 软件通过 USB 连接发出指令。
-
在安装有 Masterpact Operation Assistant Digital Module 的情况下,由 Masterpact MTZ Mobile App 通过蓝牙或 USB 连接发出指令。
-
-
自动远程:操作员不需要位于断路器附近,亦可建立通讯,且仅接受通过通讯网络从远程源发出的指令。
出厂设置的控制模式为自动远程。
Masterpact MTZ 根据控制模式配置的操作
下表总结了根据配置的控制模式可以执行的分合闸操作:
|
控制模式 |
指令类型和传送方法 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机械 |
电气 |
通讯 |
||||||
|
按钮 |
BPFE |
点到点(线圈) |
IO 模块* |
Ecoreach 软件(藉由 USB) |
Masterpact MTZ Mobile App(藉由蓝牙 + Masterpact Operation Assistant Digital Module) |
以太网 Modbus/ TCP |
IFE/IEFE 网页 |
|
|
手动 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
自动:本地 |
— |
— |
||||||
|
自动:远程 |
— |
— |
||||||
Masterpact MTZ2/MTZ3 手动模式下的操作
Masterpact MTZ2/MTZ3“自动:本地”模式下的操作
-
Micrologic X 控制单元
-
ULP 端口模块
-
嵌入式以太网接口 (EIFE)
-
断路器机构
-
IO 输入/输出应用程序模块
“自动:本地”模式下可用的分合闸操作:
-
0:机械分闸按钮
-
1:机械合闸按钮
-
电气合闸按钮 (BPFE)
-
客户接入的外部按钮,其连接到:
-
诊断和通信分励合闸线圈 (XF diag&com)
-
诊断和通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)
-
标准或诊断欠压线圈(MN 或 MN diag)
-
-
IO:IO 模块的“断路器操作”预定义应用程序设置为本地控制模式
-
Ecoreach 软件:通过 USB 连接发送命令
-
包含 Masterpact Operation Assistant Digital Module 的 Masterpact MTZ Mobile App:
-
通过蓝牙低能量无线通讯来工作
-
提供 USB OTG 连接来工作
-
Masterpact MTZ2/MTZ3“自动:远程”模式下的操作
设置 Micrologic X 控制模式
自动或手动模式的设置如下:
-
在 Micrologic X 显示屏上,在主页 → 配置 → 通讯 → 控制模式 → 模式下设置。
-
由 Masterpact MTZ Mobile App 通过蓝牙或 USB OTG 连接来设置。
本地或远程模式的设置如下:
-
当 IO 模块与“断路器操作”预定义应用程序一起使用时,仅通过 IO 模块数字量输入 I1 上连接的控制模式选择开关来定义本地或远程模式。
-
当 IO 模块不与“断路器操作”预定义应用程序一起使用时,本地或远程模式的设置如下:
-
由 Ecoreach 软件通过 USB 连接来设置。
-
由 Masterpact MTZ Mobile App 通过蓝牙或 USB OTG 连接来设置。
-
-
无法在 Micrologic X 显示屏上设置本地或远程模式。
-
当设置为自动模式时,控制模式为自动本地或自动远程,具体取决于上次的设置。
显示 Micrologic X 控制模式
控制模式(手动、自动本地或自动远程)的显示如下:
-
在 Micrologic X 显示屏上,显示在主页 → 配置 → 通讯 → 控制模式 → 模式下。
-
由 Ecoreach 软件通过 USB 连接来显示。
-
由 Masterpact MTZ Mobile App 通过蓝牙或 USB OTG 连接来显示。
-
在 IFE/EIFE 网页上显示。
-
利用通讯网络通过远程控制器显示。
Micrologic X 控制模式预定义事件
对控制模式设置的更改会导致生成以下事件:
|
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|
|
手动模式已启用 |
运行 |
低 |
|
本地模式已启用 |
运行 |
低 |
|
IO 和 CU 配置错误:本地/远程模式 |
配置 |
中等 |