安全信息
危险类别和特殊符号
请注意
电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于有资质的人员执行。施耐德电气不承担由于使用本资料所引起的任何后果。
有资质的人员是指掌握与电气设备的构造、安装和操作有关的技能和知识的人员,他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。
FCC 规范声明
本设备已经过测试,并且符合 FCC 规范的第 15 部分对 A 类数字设备的限制。这些限制旨在合理防范本设备在商业环境中运行时的有害干扰。本设备生成、使用并且会辐射射频能量,如果不依据说明手册安装和使用,可能会对无线电通讯造成有害干扰。本设备在住宅区运行可能会导致有害干扰,此时要求用户自担费用纠正该干扰。该 A 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。