使 Masterpact /MTZ 设备合闸
合闸条件
警告 |
|---|
|
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请修理下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
如要使设备合闸,必须满足以下条件:
-
设备已分闸 (O)。
-
合闸弹簧已储能。
-
设备准备好合闸,显示“确定”。
使 Masterpact MTZ2/MTZ3 机构合闸
下表显示了在不同可用的控制模式下使设备合闸的不同方式。
在全部控制模式下,设备的合闸方式如下:
此外,当配置了自动控制模式时,还能够以如下方式使设备合闸。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
|
合闸类型 |
控制模式 |
附件 |
合闸操作 |
|---|---|---|---|
|
通过 IO 模块 |
自动:本地 |
通信分励合闸线圈 (XF com&diag) 弹簧储能马达 (MCH) ULP 端口模块 IO 模块 |
利用 IO 模块的预定义应用程序 2“断路器操作”来使设备合闸。
|
|
弹簧储能马达 (MCH) |
|||
|
ULP 端口模块 |
|||
|
IO 模块 |
|||
|
通过 Ecoreach 软件 |
自动:本地 |
通信分励合闸线圈 (XF com&diag) |
通过在 PC 上运行的 Ecoreach 软件向设备发送合闸命令,该 PC 通过 Micrologic X 控制单元上的 mini USB 端口本地连接到设备。 合闸操作受到密码保护。 |
|
弹簧储能马达 (MCH) |
|||
|
通过 Masterpact MTZ Mobile App |
自动:本地 |
通信分励合闸线圈 (XF diag&com) |
籍由蓝牙无线通讯或 USB OTG 连接,通过搭载有 Masterpact Operation Assistant Digital Module 的 Masterpact MTZ Mobile App 向设备发送合闸命令。合闸操作受到密码保护。 |
|
弹簧储能马达 (MCH) |
|||
|
Masterpact Operation Assistant Digital Module |
|||
|
通过通讯 |
自动:远程 |
通信分励合闸线圈 (XF diag&com) |
通过通讯网络向设备发送合闸命令。 此合闸操作受到密码保护。 请参阅 Masterpact MTZ - Modbus 通讯指南 (OCA0105EN)。 注: 可利用在经由通讯网络连接到设备的
PC 上运行的 Ecoreach 软件来发送合闸命令。
|
|
弹簧储能马达 (MCH) |
|||
|
ULP 端口模块 |
|||
|
通讯接口 |
|||
|
通过 IFE/EIFE 网页 |
自动:远程 |
通信分励合闸线圈 (XF diag&com) |
通过 IFE/EIFE 控制网页向设备发送合闸命令。 此合闸操作受到密码保护。 请参阅: |
|
弹簧储能马达 (MCH) |
|||
|
ULP 端口模块 |
|||
|
通讯接口 |
如果设备未合闸,请参阅故障排除。
禁止 Masterpact MTZ2/MTZ3 合闸功能
可以通过发送命令的方式来禁止合闸功能,该命令通过以下途径发送:
-
通讯网络以太网 Modbus/TCP
-
IO 模块
警告 |
|---|
|
受限制的合闸禁止
不得使用禁止合闸指令来将设备锁定在打开位置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
禁止合闸指令只会禁止自动控制模式中允许的合闸指令。由机械合闸按钮或 BPFE 下发的合闸指令或者由直接连接到 XF 分励合闸线圈的按钮下发的合闸指令不被禁止。
警告
危险