在因无效的 Micrologic X 控制单元自测试而脱扣之后复位断路器
Masterpact MTZ 断路器复位程序
下表显示了在脱扣后要采取的一系列操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。
|
步骤 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
明确脱扣原因。 |
|
2 |
在 Micrologic X 控制单元显示屏上确认脱扣消息。 |
|
3 |
查看潜在脱扣原因列表,并执行为脱扣后重启而建议的操作。 |
|
4 |
复位断路器(参见 复位 Masterpact /MTZ 设备)。 |
|
5 |
断路器准备好合闸后,将其重新合闸(参见 使 Masterpact MTZ2/MTZ3 机构合闸)。 |
Masterpact MTZ 断路器脱扣原因识别
|
状态 LED |
Micrologic X 显示屏 T |
脱扣原因 LED |
可能原因 |
|---|---|---|---|
就绪 LED 熄灭。 工作 LED 为红色。 |
所有 LED 都亮起。 |
无效的 Micrologic 控制单元自测试(参见 在因无效的 Micrologic X 控制单元自测试而脱扣之后复位断路器)。 |
Micrologic X 显示屏脱扣消息确认
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
按“确定”。 屏幕显示:
|
|
2 |
请查看下表中的潜在脱扣原因,执行建议的操作。 |
|
3 |
按“确定”,确认脱扣,并返回到主页菜单。 |
|
4 |
将测试/复位按钮按住 3 秒,复位控制单元,然后熄灭脱扣原因 LED 和工作 LED。 |
因无效的 Micrologic X 控制单元自测试而脱扣后的建议操作
|
代码 |
脱扣消息 |
说明 |
建议操作 |
|---|---|---|---|
|
0x1400 0x1404 0x1405 0x1406 0x1416 |
CU 自测试重大故障 |
控制单元自测试检测到控制单元存在重大操作故障。 注: 控制单元可能使、也可能不使设备脱扣,具体取决于故障预置位置是如何配置的。
|
致电 Schneider Electric 现场服务部门,请他们更换控制单元。 |
|
0x1402 |
内部电流互感器已断开 |
控制单元自测试检测到断路器的内部互感器已断开连接。 |
致电 Schneider Electric 现场服务部门,请他们更换控制单元。 |
|
0x1403 |
ENCT 已断开 |
控制单元自测试检测到断路器的外部中性线电流互感器已断开连接。 |
重新连接外部中性线电流互感器 (ENCT)。 |
|
0x6407 |
自诊断脱扣 |
控制单元出于未知原因而使断路器脱扣。 |
致电 Schneider Electric 现场服务部门,请他们更换控制单元。 |