0614IB1701

诊断 Micrologic X 控制单元报警

Micrologic X 控制单元诊断程序

下表显示了在 Micrologic X 控制单元检测到报警后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

步骤

描述

1

识别检测到的报警。

2

在 Micrologic X 显示屏上确认报警原因。

3

查看报警列表,执行建议的操作。

识别 Micrologic X 控制单元报警

Micrologic X 控制单元通过以下指示灯指示报警:

  • 就绪 LED(绿灯闪烁或熄灭)。

  • 工作 LED(红色或橙色)。

  • 弹出报警屏幕(红色或橙色)。

检测到两个级别的报警,并由工作 LED 的颜色来指示:

  • 红色指示高严重性报警。

  • 橙色指示检测到中等严重性报警。

健康状态 LED

Micrologic X 显示屏

脱扣原因 LED

可能原因

就绪 LED 绿灯闪烁。

工作 LED 为橙色。

所有 LED 都熄灭。

中等严重性报警(参见 检测到中等严重性 Micrologic X 报警后的建议操作)。

工作 LED 为红色。

就绪 LED 绿灯闪烁。

工作 LED 为红色。

就绪 LED 熄灭。

所有 LED 都熄灭。

所有 LED 都亮起。

高严重性报警(参见 检测到高严重性 Micrologic X 控制单元报警后的建议操作)。

在 Micrologic X 显示屏上确认报警

步骤

操作

1

按“确定”。

显示屏显示:

  • 报警消息。

  • 报警发生的日期和时间。

2

请查看下表中的报警消息列表,执行建议的操作。

3

按“确定”,确认脱扣,并返回到主页菜单。

4

将测试/复位按钮按住 3 秒,复位控制单元,然后熄灭工作 LED。

检测到高严重性 Micrologic X 控制单元报警后的建议操作

代码

报警消息

报警说明

建议操作

0x1400
0x1404
0x1405
0x1406
0x1416

CU 自测试重大故障

控制单元自测试检测到控制单元存在重大操作故障。

注:此故障可能导致、也可能不导致设备脱扣,具体取决于故障预置位置是如何配置的。

控制单元自测试得到无效的结果。

注: 此无效的自测试结果可能导致、也可能不导致设备脱扣,具体取决于故障预置位置是如何配置的。

致电 Schneider Electric 现场服务部门,请他们更换控制单元。

0x1409

无法读取互感器插头

控制单元无法读取互感器插头的值。

检查互感器插头和功能插头的连接。如果连接良好,但控制单元仍无法达到该值,则更换互感器插头或控制单元。

0x1413

Ig 测试 - 未脱扣

未执行接地故障 (Ig) 测试脱扣。

重新开始测试。如果依然未执行,则更换控制单元。

0x1430

如果重新启动,保护装置将复位至缺省设置。

如果关闭,控制单元将在下次重新启动时复位至缺省保护设置。

致电 Schneider Electric 现场服务部门,请他们更换控制单元。

0x1442

触点磨损 > 100%。
更换断路器

触点磨损指示器已达到阈值 (100%)。

更换断路器。

0x1444

CB 已达到最大运行次数

断路器已达到最大运行次数。

更换断路器。

0x1451

MCH 已达到最大运行次数

弹簧储能马达 (MCH) 已达到最大运行次数。

更换 MCH。

有关谁能够开展建议操作的更多信息,请咨询 Schneider Electric 现场服务代表。

检测到中等严重性 Micrologic X 报警后的建议操作

代码

报警消息

报警说明

建议操作

0x03F5

Ir 预警 (I > 90% Ir)

长延时保护预警启动:相电流或中性线电流中至少有一者高于 90% Ir 阈值。断路器的工作接近 Ir 阈值。

检查负载。

0x0D00

关键硬件模块差异

已安装的模块之间存在重大硬件差异,使得它们无法运行。

在 Ecoreach 固件菜单中,查看哪个模块不兼容。
更换模块。

0x0D01

关键固件模块差异

已安装的 ULP 模块之间存在重大软件差异,使得它们无法运行。

利用 Ecoreach 软件,升级模块的固件。

0x0D02

非关键硬件模块差异

已安装的模块之间存在微小硬件差异,使得它们无法正确运行。

计划更换模块。

0x0D03

非关键固件模块差异

已安装的模块之间存在微小软件差异,使得它们无法正确运行。

利用 Ecoreach 软件,升级模块的固件。

0x0D06

IO/CU 配置错误:双重设置或禁止合闸

IO 模块与控制单元之间存在声明不一致。

使用 Ecoreach 软件纠正这种不匹配,具体如下:

  • 双重设置配置不匹配:

  1. 将 IO 模块的开关模式设置为单线 (IO-1) 或双线 (IO-2) 模式。

  2. 以双重设置分配来设置 IO 模块。

  • 禁止合闸命令配置不匹配

  1. 将“允许在断路器合闸时通过数字量输入进行控制”设置为启用。

  2. 以“启用/禁止合闸命令”分配来设置 IO 模块。

0x0D08

模块间地址冲突

控制单元自测试检测到当不存在 IO1 时却意外存在 IO2。

检查 IO#1 模块的电源。

0x0D09

控制单元内部固件差异

控制单元自测试检测到控制单元处理器的固件版本之间存在差异。

利用 Ecoreach 软件,升级控制单元的固件。

0x0D0C

IO/CU 配置不匹配 - 可选保护禁止

IO 模块与用于禁止可选保护功能的控制单元之间存在声明不一致。

使用 Ecoreach 软件:

  • 如果希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则以“禁止可选保护”分配来连接 IO。

  • 如果不希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则不以“禁止可选保护”分配来连接 IO。

0x0D0D

IO/CU 配置错误 - 本地/远程模式

IO 模块与用于本地/远程模式分配的控制单元之间存在声明不一致。

使用 Ecoreach 软件:

  • 如果希望通过 IO 模块来控制 L/R 模式,则以 L/R 模式分配来连接 IO。

  • 如果不希望通过 IO 模块来控制 L/R 模式,则不以 L/R 模式分配来连接 IO。

0x101C

断路器未分闸或合闸

断路器未按预期分闸或合闸。

查看断路器位置,并制定维护计划。

0x1108

保护已由蓝牙/USB/IFE 变更

保护参数已通过 Modbus、Ecoreach 或 MTZ 移动应用程序以通讯方式更改。

仅供参考:无需采取操作。

0x1120

IO#1 模块通讯丢失

控制单元丢失与 IO#1 模块的通讯

检查 IO#1 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1121

IO#2 模块通讯丢失

控制单元丢失与 IO#2 模块的通讯

检查 IO#2 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1122

EIFE 或 IFE 模块通讯丢失

控制单元丢失与 EIFE 或 IFE 模块的通讯

检查 IFE 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1123

IFM 模块通讯丢失

控制单元丢失与 IFM 模块的通讯。

检查 IFM 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x112C

控制单元固件升级失败

控制单元的固件升级失败。

重新启动升级程序。如果仍然显示此消息,请致电 Schneider Electric 现场服务部门。

0x1407
0x1470
0x1471
0x1472
0x1473

控制单元自检

控制单元自测试检测到非预期结果。

计划更换控制单元。

0x140A
0x147A
0x147B

无效的显示屏或无线通讯

控制单元自测试在显示屏或无线模块上检测到无效的结果。

计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。

0x1411

无效的测量和可选保护

控制单元自测试检测到对于测量和其他保护无效的结果

监视控制单元。如果还出现了其他无效的自测试结果,计划更换控制单元。

0x1412
0x1414
0x1415

NFC 无效通讯

控制单元自测试检测到无效的 NFC 通讯

计划更换控制单元。

0x1422

蓝牙通讯丢失

控制单元自测试未发现蓝牙通讯

计划更换控制单元。

0x1433

更换电池

锂电池电压低于 3 V,不久便需要更换。

更换电池。

0x1434

自诊断测试 - 固件

控制单元自测试检测到固件内部问题。

利用 Ecoreach 软件,升级控制单元的固件版本。

0x1436

控制单元报警复位

控制单元自测试在控制单元中检测到无效的结果并对其进行了纠正。

监视控制单元。如果还出现并纠正了其他无效的自测试结果,计划更换控制单元。

0x1437

未检测到电池

所需的电池不存在。

添加电池。

0x1438

主电压丢失且断路器合闸

断路器已合闸,但未检测到电压。

检查主电压。

0x1440

触点磨损超过 60%,请检查触点。

触点磨损指示器已达到或超过阈值 (60%)。

检查触点磨损。

0x1441

触点磨损超过 95%,请安排更换。

触点磨损指示器已达到或超过阈值 (95%)。

计划更换断路器。

0x1443

剩余不到 20% 的断路器运行次数

断路器的剩余运行次数不到 20%。

计划更换断路器。

0x1450

MCH 储能运行超过阈值

弹簧储能马达 (MCH) 的运行次数已达到报警阈值。

计划更换 MCH。

0x1460

无效的自检 - MX1 分励脱扣线圈

控制单元自测试检测到对于分励脱扣线圈 (MX1) 无效的结果。

更换分励脱扣线圈 (MX1)。

0x1461

未检测到 MX1 分励脱扣线圈。

控制单元自测试检测到分励脱扣线圈 (MX1) 意外缺失。

检查分励脱扣线圈 (MX1) 的连接。

0x1462

无效的自检 - XF 分励合闸线圈

控制单元自测试检测到对于分励合闸线圈 (XF) 无效的结果。

更换分励合闸线圈 (XF)。

0x1463

未检测到 XF 分励合闸线圈。

控制单元自测试检测到分励合闸线圈 (XF) 意外缺失。

检查分励合闸线圈 (XF) 的连接。

0x1464

无效的自检 - MN 欠压线圈

控制单元自测试检测到对于欠压线圈 (MN) 无效的结果。

更换欠压线圈 (MN)。

0x1465

未检测到 MN 欠压线圈

控制单元无法检测到欠压线圈 (MN)。

检查欠压线圈的连接 (MN)。

0x1466

MN 欠压线圈上电压丢失

检查控制电压。

0x1468

无效的自检 - MX2 分励脱扣线圈

控制单元自测试检测到对于分励脱扣线圈 (MX2) 无效的结果。

更换分励脱扣线圈 (MX2)。

0x1469

未检测到 MX2 分励脱扣线圈

控制单元无法检测到分励脱扣线圈 (MX2)。

检查分励脱扣线圈 (MX2) 的连接。

0x1474
0x1475
0x1476
0x1477

无法再访问保护设置

控制单元无法访问保护设置。

致电 Schneider Electric 现场服务部门,请他们更换控制单元。

0x1411
0x1478
0x1479

无效的测量和可选保护

控制单元自测试在控制单元的测量或可选保护功能中检测到无效的结果。

计划更换控制单元。

0x6200

Ir 启动 (I > 105% Ir)

长延时保护启动:相电流或中性线电流中至少有一者高于 Ir 阈值。断路器将在时延结束时脱扣。

操作信息。无需操作。

0x6300

Ir 运行

长延时保护运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 Ir 阈值,并且时延已结束。

复位设备(请参见 复位 Masterpact /MTZ 设备)或者使用 Masterpact MTZ Mobile App 电源恢复助手。

0x6301

Isd 运行

短延时保护运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 Isd 阈值,并且时延已结束。

复位设备(请参见 复位 Masterpact /MTZ 设备)或者使用 Masterpact MTZ Mobile App 电源恢复助手。

0x6302

Ii 运行

瞬时保护运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 Ii 阈值(无时延)。

复位设备(请参见 复位 Masterpact /MTZ 设备)或者使用 Masterpact MTZ Mobile App 电源恢复助手。

0x6303

Ig 运行

接地故障保护运行:接地故障电流高于 Ig 阈值,并且时延 tg 已结束。

复位设备(请参见 复位 Masterpact /MTZ 设备)或者使用 Masterpact MTZ Mobile App 电源恢复助手。

0x6306

极限自保护 (SELLIM) 运行

集成的瞬时保护 (SELLIM) 运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 SELLIM 阈值(无时延)。

复位设备(请参见 复位 Masterpact /MTZ 设备)或者使用 Masterpact MTZ Mobile App 电源恢复助手。

0x631D

极限自保护脱扣 (DIN/DINF) 运行

集成的瞬时保护 (DIN/DINF) 运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 DIN/DINF 阈值(无时延)。

复位设备(请参见 复位 Masterpact /MTZ 设备)或者使用 Masterpact MTZ Mobile App 电源恢复助手。

有关谁能够开展建议操作的更多信息,请咨询 Schneider Electric 现场服务代表。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.