0614IB1701

Schneider Electric 绿色 Premium™ 生态标签

绿色 Premium 标签描述

Schneider Electric 的绿色 Premium 是一种让您能够在保证商业效益的同时制定和改进环境策略的标签。这种生态标签符合最新环境规定。

访问绿色 Premium 生态标签

可以通过以下任一种方式在线访问带标签的产品上的“绿色 Premium”数据:

  • 导航 Schneider Electric 网站。

  • 扫描下方所示的二维码。

核查产品工作环境要求

按照以下步骤,使用 PC 或智能手机在 Schneider Electric 网站上核查产品的工作环境要求:

步骤

操作

1

在 http://www.schneider-electric.com/ 中,选择获取支持 → 其他链接 → Green Premium Eco Label

2

单击搜索绿色 Premium 产品 (Find Green Premium Products),打开搜索工具网页。

3

在字段中输入:

  • 输入要搜索产品的商业型号或产品系列。

  • 可选:输入产品的生产日期代码,格式为 YYWW。该字段缺省为搜索日期。

4

如要同时搜索多种产品,单击添加产品 (Add product) 按钮,然后输入到字段中。

5

单击检查产品 (Check product(s)),生成所输入商业型号所对应的产品的环境标准报告。

绿色 Premium 生态标签的环境标准

绿色 Premium 生态标签记录了与产品环境影响有关的以下标准:

  • RoHs:欧盟有害物质限制 (RoHS) 指令。

  • REACh:欧盟化学品注册、评估、许可和限制法规。

  • PEP:产品环境概况。

  • EoLI:寿命终结说明。

RoHs 合规

Schneider Electric 产品在全球范围内普遍符合 RoHS 要求,即使是不要求符合此法规的许多产品,也都符合。这个欧洲指令旨在消除有害物质,达到此指令的标准的产品拥有合规证书。

REACh 合规

Schneider Electric 产品在全球范围内都严格遵循 REACh 法规,所有这些产品都全面公布了与 SVHC(高度关注物质)含量有关的信息。

PEP Ecopassport 合规

Schneider Electric 根据 ISO 14025 PEP Ecopassport 计划发布一整套全面的环境数据,其中包括其认证产品在各寿命阶段的碳足迹和能耗数据。PEP 尤其适用于监测、控制、降低碳排放以及/或者节能。

EoLI 合规

其中提供了以下信息:

  • Schneider Electric 产品的回收利用率。

  • 产品退役期间以及再生利用之前的人员保护指导。

  • 针对再生利用或选择性处理的零部件标识,从而以标准的再生利用流程降低环境方面的危害/不兼容性。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.