0614IB1701

安全信息

危险类别和特殊符号

在试图安装、操作、维修或维护设备之前,请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下述特定信息可能会在本手册其他地方或设备上出现,向用户发出危险警告,或者提醒注意有关阐明或简化某一过程的信息。

在“危险”或“警告”标签上添加此符号表示存在触电危险,如果不遵守使用说明,会导致人身伤害。

 

这是提醒注意安全的符号。它用于提醒您注意人身伤害风险。务必遵循此符号下的所有安全说明,以免发生可能的人身伤害或死亡。


注: 提供额外的信息,以阐明或简化某一过程。

请注意

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于有资质的人员执行。施耐德电气不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

有资质的人员是指掌握与电气设备的构造、安装和操作有关的技能和知识的人员,他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。

FCC 规范声明

本设备已经过测试,并且符合 FCC 规范的第 15 部分对 A 类数字设备的限制。这些限制旨在合理防范本设备在商业环境中运行时的有害干扰。本设备生成、使用并且会辐射射频能量,如果不依据说明手册安装和使用,可能会对无线电通讯造成有害干扰。本设备在住宅区运行可能会导致有害干扰,此时要求用户自担费用纠正该干扰。该 A 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

本页的QR代码

这有帮助吗?