DOCA0099ZH-05

负载对老化的影响

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

工作负载 (I/In)

工作负载影响设备温度,而其自身则受到环境温度的影响。

影响

外观

结果

塑料绝缘老化

绝缘变色

部件断裂,进而可能导致功能失效。

润滑脂老化

颜色和粘度改变

增大机械摩擦。

电子部件老化

LCD 显示变形

若温度升高 10 °C (50 °F)(即,85% 的负载),部件的使用寿命大约要减半。

特性退化:

  • 温度 > 100 °C (212 °F) 时的钢质弹簧

  • 温度 > 200 °C (392 °F) 时的不锈钢弹簧

断裂

机构不工作。

建议

根据工作负载 (I/In) 给与的维护和安装建议见下表:

工作负载

描述

维护建议

安装建议

I/In ≤ 80%(全天运行 24 小时)

设计系统规模时,需要考虑最大工作负载。在该工作负载下,温升相比 100% 负载下的温升少大约 40%。

执行中期维护计划。

正常条件

I/In ≤ 90%(全天运行 8 小时)

在该工作负载下,温升仅减少 20%。加热和冷却循环会影响电力电路的机械连接点。

加大定期检查的频率。

正常条件

I/In ≤ 90%(全天运行 24 小时)

持续工作所需的热应力比先前情况下所需的热应力高三倍,但热循环的缺失会减慢机电部件的老化。

由于整个过程是连续的,因此难以开展预防性维护

正常条件

I/In = 100%(全天运行 8 小时)

当介于 90% 与 100% 之间时,温升接近最大值。加热和冷却循环会影响电力电路的机械连接点,其中对老化的有着重大影响。

  • 加大定期检查的频率。

  • 检查是否存在冷凝现象。

  • 为配电盘提供通风。

  • 安装额定规格更高的设备。

I/In = 100%(全天运行 24 小时)

当介于 90% 与 100% 之间时,温升接近最大值。这种情况对老化有着重大影响。建议规避。

  • 由于整个过程是连续的,因此难以开展预防性维护。

  • 加大定期检查的频率。

  • 通过其他送电设备来分摊负载。

  • 安装额定规格更高的设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?