DOCA0099ZH-05

谐波对老化的影响

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

谐波

影响

外观

结果

增大趋肤效应、接近效应、铁损耗、Foucault/Eddy 电流

  • 端子、绝缘和润滑脂的颜色改变

  • LCD 显示变形

谐波导致温升大于基波电流的温升

如果存在三阶谐波及其倍数阶谐波,则中性线可能过载

波形发生畸变

  • 电流值错误

  • 如果采用的是非 rms 控制单元,则可能发生意外脱扣

建议

根据谐波给与的维护和安装建议见下表:

In 的 THDi(百分比值)

描述

维护建议

安装建议

≤ 30%

对老化无明显影响。

执行中期维护计划。

无特殊建议

30% 至 50%

在 40% 的 THDI 下,潜在发热增大约 10%,相当于电流增大 5%。

加大定期检查的频率。

利用感应器降低谐波的标准滤波

> 50%

加大定期检查的频率。

必要时:

  • 使用超大规格的中性线

  • 使用超大规格的开关设备

  • 必须滤波

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?