DOCA0099ZH-05

存放较长一段时间后的维护

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

存放条件

设备必须存放在干燥通风的房间中,不受雨淋、水和化学制剂的影响。它们还必须配有防尘、防碎石、防油漆保护。

如果存放时间较长,室内的相对湿度必须控制在 70 % 以下。

存放温度:

  • 不带 MicroLogic X 控制单元的设备:-55 °C 至 +85 °C(-67 °F 至 +185 °F)

  • MicroLogic X 控制单元的设备:-25 °C 至 +85 °C(-13 °F 至 +185 °F)

设备存放时必须处于分闸 (OFF) 位置,储能弹簧应释能。

存放较长一段时间后的检查和维护

在存放较长一段时间后,并且如果满足上述存放条件,则必须开展以下检查,确保正确的设备运行:

部件或组件

存放两年以下

存放两年以上

设备机构

最终用户中期维护计划

制造商维护计划

MicroLogic X 控制单元

最终用户中期维护计划

制造商维护计划

设备锁和抽架锁

最终用户中期维护计划

制造商维护计划

抽架

最终用户中期维护计划

制造商维护计划

辅助电路

制造商维护计划

此外,如果设备存放在恶劣条件(高温、腐蚀性气氛)中:

  • 检查金属部件(锌)和铜部件(接线端子上的银涂层 (Ag)、或者锡 (Sn))的表面状况。

  • 检查设备和抽架的润滑情况。

  • 清洁并重新润滑触点组和退出触点。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?