251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

SpaceLogic KNX Remote

SpaceLogic KNX Remote est une fonction sur abonnement spécialement conçue pour les intégrateurs système et les électriciens qualifiés. Elle fonctionne parfaitement avec ETS (version5 ou 6) en tant qu'application ETS, et avec eConfigure KNX (Lite, Expert et Expert Student, version3.0 ou supérieure).

Avec SpaceLogic KNX Remote, vous pouvez:

  • Configurer les installations KNX à distance
    Accédez en toute sécurité aux projets ETS (.knxproj) ou eConfigure KNX de vos clients et configurez-les où que vous soyez.

  • Accéder aux contrôleurs et les configurer à distance
    Bénéficiez d'un accès à distance et sécurisé aux contrôleurs Wiser for KNX ou spaceLYnk de vos clients pour les configurer et les mettre à jour.


Conditions requises

Pour utiliser SpaceLogic KNX Remote, assurez-vous de disposer des éléments suivants:

Matériel

Un contrôleur Wiser for KNX (LSS100100) ou un contrôleur spaceLYnk (LSS100200) installé chez votre client.

Logiciel

Pour les utilisateurs d'ETS

  • ETS5 ou 6

  • Application ETS SpaceLogic KNX Remote

  • Paquet SpaceLogic KNX Remote

Pour les utilisateurs d'eConfigure KNX

  • eConfigure KNX Lite, Expert ou Expert Student (version3.0 ou supérieure)

  • Paquet SpaceLogic KNX Remote

Seules les versions 64 bits (x64) de Windows sont prises en charge pour ETS5 et ETS6. Systèmes d’exploitation pris en charge :

  • Microsoft Windows 10 x64

  • Microsoft Windows 11 x64

Abonnements

Pour vous connecter à distance à chaque installation client – ou à votre propre contrôleur – vous aurez besoin d'un abonnement SpaceLogic KNX Remote actif. Chaque abonnement doit être attribué à/aux contrôleur(s) spécifique(s) que vous souhaitez gérer.

Conditions préalables

  • Accéder à SpaceLogic KNX Remote est très simple: utilisez vos identifiants de connexion pour l'application mobile Wiser KNX.

  • Si vous n'utilisez pas l'application mobile Wiser KNX, vous devrez créer un nouveau compte sur Schneider Electric Cloud Services.

  • SpaceLogic KNX Remote est un service sur abonnement, ce qui signifie qu'un abonnement actif doit être souscrit pour pouvoir l'utiliser. Vous devrez vous inscrire, effectuer le paiement et attribuer l'abonnement à/aux contrôleur(s) que vous souhaitez gérer.
    Si nécessaire, vous pouvez facturer le remboursement à vos clients par la suite ou inclure ce coût d'abonnement dans le budget de votre projet initial. (Pour plus de détails sur l'achat d'abonnements, voir Achat d'abonnements.)

  • Pour activer la configuration à distance, le propriétaire du contrôleur doit vous fournir un Accès à la configuration à distance. Cette autorisation est indispensable pour se connecter à son contrôleur et gérer l'installation à distance. (Pour en savoir plus, voir Accès à la configuration à distance)

  • Si vous n'êtes pas un utilisateur d'eConfigure KNX et que vous utilisez plutôt ETS, vous pouvez installer l'application ETS SpaceLogic KNX Remote dans ETS (pour en savoir plus, voir Installation et accès à SpaceLogic KNX Remote).

  • SpaceLogic KNX Remote est inclus dans toutes les éditions d'eConfigure KNX:

    • eConfigure KNX Lite (pour ETS5 ou 6)

    • eConfigure KNX Expert (pour ETS5 ou 6)

    • eConfigure KNX Expert Student (pour ETS5 ou 6)

  • Si vous utilisez eConfigure KNX, assurez-vous qu'il est mis à jour vers la version3.0 ou supérieure avant d'installer le paquet SpaceLogic KNX Remote. Reportez-vous au chapitre Compatibilité et installation du logiciel du Guide d'utilisation d'eConfigure KNX.

  • Pour permettre la configuration à distance de votre installation KNX à l'aide de SpaceLogic KNX Remote, le Cloud Connector doit d'abord être configuré et activé sur votre contrôleur.
    Le Cloud Connector peut être activé par l'utilisateur final s'il a accès à son contrôleur, ou par l'intégrateur système une fois qu'il a obtenu l'accès à distance au contrôleur.
    Le Cloud Connector sert de passerelle de communication sécurisée entre votre installation locale et les services d'accès à distance basés sur le cloud. Sans lui, la configuration à distance via ETS ou eConfigure KNX n'est pas possible.

  • Le plug-in Gestion doit être installé sur le contrôleur comme décrit dans Accès à la configuration à distance.

  • La Configuration à distance du projet doit être activée via le plug-in Gestion, comme décrit dans Accès à la configuration à distance.

Tutoriel vidéo

Pour obtenir des instructions supplémentaires, regardez notre tutoriel vidéo officiel :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.