251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Utilisateurs d'ETS

Avant d'utiliser l'Interface de configuration à distance dans ETS, assurez-vous que le contrôleur est mis en service et que le projet ETS est correctement configuré.

Étapes pour se connecter :

  1. Ouvrez votre projet dans l'application ETS.

  2. Lancez l'application ETS SpaceLogic KNX Remote (voir Premiers pas).

  3. Localisez le contrôleur auquel vous souhaitez vous connecter.

  4. Cliquez sur Se connecter dans la section Interface de configuration à distance.

  5. Une fois connecté, Configuration Adresse IP s'affiche.

  6. Copiez l'adresse IP à l'aide de l'icône de copie située à côté du contrôleur.

  7. Dans ETS :

    • Cliquez sur pour gérer les connexions.

    • Sélectionnez Gérer les connexions configurées > Ajouter.

    • Choisissez Tunnelisation IP.

    • Collez l'adresse IP copiée dans le champ Serveur et cliquez sur OK.

Vous pouvez vérifier la connexion en accédant à l'icône de la paire torsadée dans ETS, où l'interface correspondante s'affiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?