251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Interface de configuration à distance

L'Interface de configuration à distance permet aux utilisateurs d'accéder à distance aux installations KNX et de les modifier à l'aide d'ETS ou d'eConfigure KNX, comme si elles se trouvaient physiquement sur place. Cette fonction devient disponible une fois qu'un abonnement a été attribué au contrôleur et que l'Interface de configuration à distance est activée.

Une fois connectés, les utilisateurs peuvent effectuer des modifications de configuration dans le projet ETS (.knxproj) ou eConfigure KNX via un tunnel VPN sécurisé. L'interface fournit une Configuration Adresse IP qui est utilisée pour établir la connexion à distance.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?