251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Déconnexion de l'interface de configuration à distance

Vous pouvez vous déconnecter manuellement en cliquant sur le bouton Déconnexion. Sinon, l'interface sera automatiquement désactivée dans les conditions suivantes :

  • ETS ou eConfigure KNX est fermé.

  • L'ordinateur est mis en veille, éteint ou redémarré.

  • 24 heures se sont écoulées avec le logiciel ouvert (pour des raisons de sécurité).

NOTE: Si l'interface est désactivée (manuellement ou automatiquement), elle doit être réactivée comme décrit dans Utilisateurs d'ETS et Utilisateurs d'eConfigure KNX.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?